+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
El simetrizador, también conocido como balun (abreviatura de equilibrado-no equilibrado), es un dispositivo electrónico utilizado para transformar señales entre líneas simétricas y asimétricas. Su finalidad es garantizar una adaptación de impedancias correcta y minimizar las interferencias de señales no deseadas resultantes de las diferencias en la estructura de los trayectos de transmisión.
En una línea simétrica, como un par trenzado o un dipolo simétrico, la señal se transmite a través de dos Cables con parámetros iguales respecto a tierra, lo que garantiza una alta resistencia a las interferencias electromagnéticas. Por el contrario, una línea asimétrica, como el cable coaxial, transmite la señal a través de un único conductor con respecto a una tierra común. Sin una transformación adecuada, al conectar estas líneas pueden surgir diferencias de potencial que provoquen emisiones de ruido, pérdidas de señal o corrientes de masa común.
Otros pueden implementarse de diversas formas, en función de la frecuencia y las características de la señal: como transformadores electromagnéticos, sistemas capacitivos o diseños híbridos basados en Núcleos de ferrita. En radiocomunicaciones, televisión, sistemas de radar y tecnologías RFID los simetrizadores desempeñan un papel clave para garantizar una transmisión de señal de alta calidad, eliminando la asimetría y suprimiendo las interferencias de fuentes externas.
En el contexto del diseño de antenas, los simetrizadores son un elemento de diseño indispensable que permite la correcta adaptación entre antenas simétricas y sistemas transmisor-receptor asimétricos, influyendo directamente en la eficacia de la radiación, adaptación de impedancias y limitando la emisión de ondas no deseadas en el trayecto de transmisión. Un simetrizador correctamente seleccionado no sólo mejora el rendimiento de un sistema de RF, sino que también afecta significativamente a su fiabilidad y al cumplimiento de las normas de compatibilidad electromagnética (CEM).
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.