+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
Sistema Operativo en Tiempo Real (RTOS) es un software especializado que gestiona los recursos de un sistema informático de tal manera que proporciona un manejo de tareas determinista y predecible dentro de un marco temporal bien definido. Su principal característica es su capacidad para responder a eventos externos en un plazo de tiempo garantizado, lo que lo distingue de los sistemas de propósito general que optimizan el rendimiento medio pero no proporcionan un control estricto de la latencia.
El RTOS es responsable de la programación, la sincronización y la comunicación entre procesos, el manejo de interrupciones y la gestión de la memoria en entornos en los que la sincronización de las operaciones es crítica para la corrección de todo el sistema. Las tareas se priorizan y la programación del procesador suele basarse en algoritmos como la programación preferente, que permite a las tareas de mayor prioridad hacerse inmediatamente con los recursos.
Los sistemas en tiempo real se dividen en "tiempo real duro" y "tiempo real blando", en función de si superar los límites de tiempo establecidos provoca un error crítico o simplemente degrada la calidad del rendimiento. Los RTOS se utilizan en dispositivos integrados, Automatismos industriales, Robótica, Sistemas de control de vuelo, Aparatos médicos, así como en sistemas de transmisión de datos y multimedia que requieren una baja latencia .
Los RTOS suelen estar optimizados para reducir al mínimo la sobrecarga del sistema, consumir pocos recursos y ser muy fiables. Ejemplos de estos entornos son FreeRTOS, VxWorks, RTEMS o QNX. Su diseño tiene en cuenta estrictos requisitos de temporización, tolerancia a fallos y capacidad para funcionar con limitaciones de energía o memoria, lo que los convierte en la base de los modernos sistemas empotrados con altos niveles de criticidad operativa.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.