+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un termistor es un componente electrónico semiconductor cuya resistencia muestra una fuerte dependencia de la temperatura. El nombre "termistor" procede del término inglés "thermal resistor", que refleja la función de este componente como resistencia que reacciona a los cambios de temperatura ambiente o propia. A diferencia de las Resistencias clásicas, el cambio de resistencia en un termistor no es lineal y puede ser muy grande incluso con pequeños cambios de temperatura.
Los termistores se dividen en dos tipos principales: NTC (coeficiente de temperatura negativo), en los que la resistencia disminuye al aumentar la temperatura, y PTC (coeficiente de temperatura positivo), en los que la resistencia aumenta al aumentar la temperatura. Los materiales utilizados para los termistores suelen ser óxidos metálicos como el óxido de manganeso, el níquel, el cobalto o el titanio, cuyas propiedades conductoras se controlan con precisión durante el proceso de fabricación.
Los Termistores NTC se utilizan habitualmente en sistemas de medición y control de temperatura, sistemas de compensación de temperatura, protección contra sobretensiones y en dispositivos de limitación de corrientes de irrupción . Los Termistores PTC, por su parte, se utilizan en funciones de protección como fusibles de sobreintensidad autónomos y elementos de control en sistemas de calefacción eléctrica.
Los parámetros relevantes para las características de funcionamiento de un termistor incluyen su coeficiente de temperatura de resistencia, su rango operativo de temperatura, su constante de tiempo y su valor nominal de resistencia. La modelización precisa de la dependencia de la resistencia con respecto a la temperatura suele realizarse utilizando ecuaciones del tipo Steinhart-Hart o expresiones exponenciales para describir las características de los Termistores NTC. En aplicaciones que requieren mediciones de alta precisión, los termistores pueden integrarse en circuitos de acondicionamiento de señales, proporcionando linealización de la respuesta y mejorando la precisión de los sistemas de detección.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.