+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
El termopar es un sensor de temperatura que utiliza el efecto Seebeck para medir con precisión la diferencia de temperatura entre dos conductores conectados de Otros metales o Pies ajustables. Su funcionamiento se basa en la generación de una tensión termoeléctrica como consecuencia del gradiente de temperatura entre el punto de referencia y los Conectores de medida, lo que permite convertir la diferencia de temperatura en una señal eléctrica proporcional al valor de temperatura medido.
La estructura básica de un termopar consiste en dos conductores metálicos conectados por un extremo, donde la energía térmica se convierte en potencial eléctrico. La lectura de la tensión generada en el extremo abierto del sistema requiere el uso de una compensación de la temperatura de referencia, que se realiza mediante circuitos de compensación o correcciones digitales basadas en sensores semiconductores adicionales. Las características tensión-térmicas dependen de la composición material de los conductores utilizados, lo que determina el rango operativo y la precisión de la medición.
Debido a las propiedades específicas de los metales utilizados en la construcción de termopares, se distingue entre tipos estándar como K (níquel-cromo/níquel-aluminio), J (hierro-constantan), T (cobre-constantan) o S y R (platino-rodio), que difieren en el rango de temperatura, la estabilidad y la resistencia a entornos químicos. Los termopares de alta temperatura se utilizan en metalurgia, generación de energía e ingeniería de materiales, mientras que los modelos de baja temperatura se emplean en sistemas criogénicos, laboratorios de investigación y aplicaciones HVAC.
La interconexión de los termopares con los sistemas de medición requiere convertidores analógico-digitales de alta resolución y sistemas de compensación de la unión fría para minimizar los errores de medición debidos a los efectos de la temperatura ambiente. Los sistemas de microprocesadores utilizados en los modernos sistemas de adquisición de datos implementan algoritmos de corrección de la no linealidad en las características de los termopares, lo que permite lecturas de temperatura precisas en un amplio rango de medición.
La robustez de los termopares se debe al uso de Protecciones especializadas de cerámica, acero inoxidable o Pies ajustables resistentes a la oxidación, que permiten su uso en ambientes químicos agresivos, alta presión y condiciones extremas de temperatura. Su diseño puede incluir Protecciones mineralizadas (MI - Mineral Insulated), que aumentan la resistencia mecánica y reducen el tiempo de respuesta de a los cambios de temperatura, lo que resulta crucial en procesos tecnológicos dinámicos.
Los termopares se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, como el control de procesos industriales, el diagnóstico de motores de combustión interna, la supervisión de sistemas de energía y la investigación científica que requiere una gran precisión de medición. La integración de termopares con sistemas IoT y redes de telemetría permite la monitorización remota de la temperatura en tiempo real y la implementación de algoritmos de mantenimiento predictivo, lo que aumenta la fiabilidad y la eficiencia operativa de los sistemas industriales y de investigación.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.