+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+320 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Amortiguación - definición

Atenuación es el fenómeno físico de reducción gradual de la amplitud de una vibración, onda o señal a medida que se propaga en el tiempo o el espacio. Este proceso se debe a la presencia de pérdidas de energía, que pueden ser mecánicas, eléctricas, térmicas o materiales, según el tipo de sistema y el entorno de transmisión. En términos técnicos, la atenuación describe la eficacia de la extinción de energía y es uno de los parámetros clave en el análisis de sistemas dinámicos, acústicos, electrónicos y ópticos.

En ingeniería eléctrica y telecomunicaciones, la atenuación se refiere a la pérdida de potencia de la señal durante la transmisión a través de una línea de transmisión, Cables, guía de ondas, fibra óptica o cualquier elemento pasivo. Suele expresarse en decibelios (dB) como la relación entre la potencia de entrada y la potencia de salida, y depende de la frecuencia, la longitud del trayecto de transmisión y las características del medio. La atenuación tiene un impacto significativo en la calidad de la señal, el alcance de la transmisión y la necesidad de amplificadores o regeneración de la señal en los sistemas digitales.

En mecánica y acústica, la amortiguación describe la capacidad de un sistema para disipar la energía vibratoria a través de la fricción, el arrastre viscoso, las pérdidas en materiales elásticos o la conversión de energía mecánica en calor. En los sistemas resonantes, el coeficiente de amortiguación determina la velocidad de desaparición de las oscilaciones libres y determina el ancho de banda resonante. Tiene una importancia clave en el diseño de sistemas de amortiguación, sistemas de medición, estructuras mecánicas y recintos acústicos.

La amortiguación también puede ser una propiedad del sistema introducida deliberadamente (por ejemplo, en atenuadores, filtros o circuitos de adaptación) para reducir el ruido, evitar la sobrecarga, proteger los equipos o modelar la respuesta en frecuencia. En las aplicaciones de ingeniería, la modelización y el control de la amortiguación son importantes, tanto en el contexto del análisis de la estabilidad como en la optimización del rendimiento del sistema.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN