+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Una topología de malla (mesh topology) es una estructura organizativa de una Red informáticas o sistema de comunicación en la que cada dispositivo (nodo) está directamente conectado a uno o más nodos, creando una red con un alto grado de redundancia y flexibilidad. En una topología de malla completa (full mesh), cada nodo tiene una conexión directa con todos los demás nodos, lo que garantiza la máxima resistencia a los fallos y los mínimos retrasos en la transmisión. En la versión parcial, sólo algunos nodos seleccionados están conectados directamente, lo que reduce la complejidad y el coste al tiempo que mantiene importantes características funcionales.
La principal ventaja de la topología de malla es su resistencia a las interferencias y la posibilidad de redirigir dinámicamente el tráfico en caso de fallo de algún enlace o nodo. Gracias a la multiplicidad de vías de transmisión, los datos pueden transmitirse por Otras rutas, lo que aumenta la fiabilidad y disponibilidad de los servicios. Esta arquitectura favorece el equilibrio de la carga y permite el procesamiento distribuido de la información. Por este motivo, se utiliza en redes militares, sistemas industriales, smart grids, sistemas IoT y redes Wi-Fi de malla inalámbrica.
En la capa física, la topología de malla puede implementarse de forma cableada o inalámbrica, siendo las versiones inalámbricas (por ejemplo, ZigBee, Z-Wave, Thread) especialmente populares en aplicaciones distribuidas donde la flexibilidad de instalación es crucial. La gestión de una red de malla, sin embargo, requiere el uso de algoritmos avanzados de enrutamiento, la sincronización y el mantenimiento de tablas de enrutamiento para garantizar el rendimiento y la coherencia de los datos transmitidos.
Aunque una topología de malla completa se asocia a unos costes de infraestructura y una complejidad elevados, las implementaciones parciales de la topología de malla permiten alcanzar un compromiso entre fiabilidad y eficiencia, manteniendo las características de esta arquitectura: escalabilidad, descentralización y tolerancia a fallos.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.