+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Transceptor (abreviatura de transmisor-receptor) es un circuito electrónico que combina las funciones de un transmisor y un receptor en una sola Carcasas o sistema. Su función principal es la comunicación bidireccional de señales, lo que significa que puede transmitir y recibir señales en la misma banda de frecuencias o en bandas separadas, según la arquitectura.
Los transceptores se utilizan habitualmente en sistemas de transmisión de datos como Redes informáticas (por ejemplo, Ethernet), comunicaciones inalámbricas (Wi-Fi, Bluetooth, LoRa), radiocomunicaciones (CB, SDR, estaciones de radio), así como en soluciones de fibra óptica (por ejemplo, SFP - Small Form-factor Pluggable). Dependiendo de la tecnología de transmisión, el transceptor puede funcionar en diferentes capas del modelo OSI, desde la capa física hasta la de enlace de datos.
Desde el punto de vista del diseño, un transceptor puede ser un circuito integrado (por ejemplo, en un microcontrolador o un módulo RF), un módulo independiente con interfaces de entrada/salida o un componente integrado con antena, amplificador de potencia, filtro y convertidor analógico-digital. En sistemas digitales, también actúa como interfaz , traduciendo niveles de tensión y formatos de señal entre distintos dispositivos, por ejemplo en buses CAN, RS-485 o USB.
Los transceptores modernos se caracterizan por una gran flexibilidad de configuración: pueden cambiar dinámicamente de modo de funcionamiento, modificar los parámetros de modulación, la velocidad de transmisión y la frecuencia portadora. Los sistemas de radio suelen utilizar soluciones TDD (Time Division Duplex) o FDD (Frequency Division Duplex), que determinan cómo se separan la transmisión y la recepción en el espacio de tiempo o frecuencia. En las aplicaciones integradas con microcontroladores, los transceptores suelen trabajar junto con circuitos que controlan la lógica de transmisión y los protocolos de comunicación.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.