+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La transmisión en serie es un modo de transferencia de datos en el que bits de información se transmiten uno tras otro, a intervalos sucesivos, a través de una única línea de transmisión o canal de comunicación. Es el principal modo de comunicación utilizado en electrónica digital y telecomunicaciones, sobre todo cuando la simplicidad de las conexiones, un número reducido de Cables y unos recursos de hardware limitados son cruciales.
A diferencia de la transmisión en paralelo, en la que muchos bits se transmiten simultáneamente por varias líneas, la transmisión en serie utiliza menos rutas físicas de señal, lo que reduce el coste y la complejidad de los circuitos y minimiza el riesgo de interferencias electromagnéticas derivadas de una transmisión no sincronizada. Este tipo de transmisión puede realizarse en modo síncrono, en el que los datos se transmiten al compás de un reloj común, o en modo asíncrono, en el que la sincronización se consigue mediante bits de inicio y Pies ajustables en cada Marcos de datos.
La transmisión serie se utiliza ampliamente en Interfaces de comunicación como UART, SPI, I²C, USB, RS-232, RS-485, así como en tecnologías más avanzadas como PCI Express, Ethernet o SATA. Gracias a su gran flexibilidad y escalabilidad, es posible transmitir datos a distancias considerables y con un gran ancho de banda, lo que convierte a este modo de transmisión en un elemento clave de los sistemas digitales modernos. Un aspecto importante de la transmisión en serie es también la gestión basada en protocolos de los Marcos de datos, el control de errores y los mecanismos de sincronización que garantizan la correcta interpretación de la información en el lado receptor.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.