+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Transistores bipolares - definición

Un Transistores bipolares (Bipolar Junction Transistor, BJT) es un elemento activo semiconductor de tres terminales utilizado para amplificar señales eléctricas y conmutar corrientes en circuitos analógicos y digitales. Está formado por tres capas semiconductoras con tipos de conductividad alterna: tipo n y tipo p, lo que crea dos barreras de potencial de unión: emisor-base y base-colector. Según la disposición de las capas, existen dos tipos de Transistores bipolares: NPN y PNP, que se diferencian por el sentido de circulación de la corriente y la polaridad de las tensiones de alimentación.

El funcionamiento de un Transistores bipolares se basa en el control del flujo de carga mayoritaria del emisor al colector a través de una fina capa de base. La corriente de base, aunque pequeña, permite controlar una corriente de colector mucho mayor, lo que permite una ganancia de corriente y tensión. En el modo activo, la unión emisor-base está polarizada en la dirección de conducción y la unión base-colector está polarizada en la dirección de entrada. Un rasgo característico de los Transistores bipolares es su dependencia de la corriente de control, a diferencia de los transistores unipolares (por ejemplo, los MOSFET), que responden a la tensión.

Los Transistores bipolares presentan una gran linealidad y un amplio ancho de banda, lo que los hace útiles en circuitos amplificadores, generadores, mezcladores y amortiguadores de señal. Se utilizan tanto en circuitos discretos sencillos como en Circuitos integrados complejos. Sus parámetros técnicos, como la ganancia de corriente, la frecuencia límite o la potencia de pérdida, se seleccionan en función de la aplicación, el nivel de señal y las características dinámicas requeridas. En los circuitos de potencia se utilizan versiones especiales con mayor superficie de conexión, resistencia térmica y capacidad para conducir corrientes elevadas.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN