+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+320 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Sistema trifásico - definición

Un sistema trifásico es un sistema de alimentación formado por tres tensiones sinusoidales de igual amplitud y frecuencia, desfasadas entre sí 120 grados eléctricos. Esta configuración permite la transmisión y conversión eficiente de la electricidad, siendo la estándar en la generación de energía comercial, la industria y en las instalaciones que suministran energía a equipos de alta potencia.

Desde un punto de vista físico, un sistema trifásico suele crearse haciendo girar los devanados de un generador síncrono, espaciados uniformemente alrededor del estator. Las tensiones de fase resultantes pueden conectarse en estrella (Y) o en triángulo (Δ), lo que determina los valores de las tensiones de fase a fase y cómo se conectan las cargas. En el sistema en estrella, se dispone de las tensiones fase-fase y fase-neutro (fase-neutro), mientras que en el sistema en triángulo, sólo se dispone de la tensión fase-fase.

El sistema trifásico tiene la ventaja de poder transmitir más potencia con el mismo valor de corriente que un sistema monofásico, así como una carga más uniforme en los Cables de alimentación. También permite la alimentación directa de motores trifásicos, que tienen un alto rendimiento, un diseño sencillo y autoarranque sin necesidad de sistemas adicionales de fases escalonadas. El funcionamiento trifásico reduce las pulsaciones de potencia y simplifica el diseño de los equipos de transformación y conversión de energía.

En los sistemas de potencia y en Automatismos, el sistema trifásico es la base del funcionamiento de muchas máquinas eléctricas, convertidores, inversores y sistemas de compensación de potencia reactiva. El análisis de estos sistemas se basa en métodos espaciales, transformadas simétricas y análisis de estados estacionarios y transitorios en el espacio vectorial, lo que permite un diseño y control eficaces de los sistemas de potencia avanzados.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN