+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

A prueba de fallos - definición

A prueba de fallos, conocido como a prueba de fallos, se refiere al concepto de diseño de sistemas de ingeniería en los que un posible fallo o pérdida de funcionalidad da lugar a la transición de un dispositivo, componente o sistema completo a un estado que minimiza el riesgo para las personas, el medio ambiente o la infraestructura. Los mecanismos a prueba de fallos son parte integrante de la ingeniería de seguridad y se utilizan en ámbitos como la automatización industrial, el transporte ferroviario y aéreo, la ingeniería eléctrica, la energía nuclear, la robótica, los sistemas de información y la medicina.

El funcionamiento a prueba de fallos se basa en que, en caso de error, interrupción del suministro eléctrico, desconexión de la señal de control o superación de los parámetros límite, el sistema activa automáticamente mecanismos de protección, por ejemplo, cierra una válvula, interrumpe el suministro eléctrico, inicia procedimientos de emergencia o coloca el actuador en la posición predeterminada. La aplicación del sistema a prueba de fallos requiere un análisis en profundidad de los riesgos (por ejemplo, FMEA, HAZOP) y la consideración de la redundancia, la seguridad pasiva de los materiales y la tolerancia a fallos.

En los sistemas digitales, la seguridad frente a fallos puede lograrse mediante algoritmos de detección y autorreparación de fallos, dispositivos de control de hardware o circuitos de cortocircuito de la línea de datos. A diferencia de las estrategias fail-operational, fail-safe no garantiza el mantenimiento de la funcionalidad, sino que asegura que la seguridad se mantiene como prioridad.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN