+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Vatímetro - definición

Vatímetro es un instrumento de medida utilizado para la medición directa de la potencia activa en circuitos eléctricos de corriente continua (CC) o alterna (CA). Su finalidad es determinar la cantidad de energía transferida por una fuente a una carga por unidad de tiempo, expresada en vatios (W). En los sistemas de corriente alterna (CA) , esta medición tiene en cuenta tanto los valores de tensión y corriente como el desfase entre ellos, lo que la distingue de los medidores de potencia aparente o reactiva.

El vatímetro analógico clásico se basa en un principio de funcionamiento electrodinámico o electromecánico, en el que el par producido por dos sistemas de bobinas -corriente y tensión- es proporcional al valor instantáneo de la potencia activa. El resultado se presenta mediante una aguja en una Básculas y la precisión de la medición depende de la calidad de los componentes utilizados, la resistencia interna y la frecuencia de la tensión de alimentación. Los vatímetros digitales modernos utilizan convertidores analógico-digitales y sistemas de microprocesadores para analizar las muestras de señal, lo que permite obtener resultados en tiempo real con gran precisión y funciones de cálculo adicionales.

En la medición de CA, los vatímetros permiten evaluar la potencia en sistemas monofásicos y trifásicos, tanto en conexiones simétricas como asimétricas. En aplicaciones más avanzadas, los vatímetros multicanal se utilizan para permitir la supervisión simultánea de varias líneas eléctricas y el análisis de la distribución de la carga. Las aplicaciones prácticas incluyen el control del consumo de energía, el análisis de la eficiencia de los equipos, el diagnóstico de plantas y la facturación de energía.

La precisión de un vatímetro depende de la clase de instrumento, el rango de medición, el tipo de señal que debe procesarse y las condiciones ambientales. En las mediciones industriales y de laboratorio, también se utilizan vatímetros con función de registro de datos, lo que permite supervisar a largo plazo los parámetros de potencia dentro de los sistemas de gestión de la energía.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN