+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un nodo eléctrico es un punto de un circuito eléctrico, donde se conectan al menos tres ramas conductoras de corriente. En términos teóricos, se refiere al punto en el que todos los Cables y elementos conectados tienen el mismo potencial eléctrico, independientemente de su naturaleza - resistiva, capacitiva o inductiva. En el análisis de circuitos, el concepto de nodo es crucial a la hora de utilizar el método de la malla y el método del nodo, Herramientas esenciales en ingeniería eléctrica y electrónica.
El nodo actúa como punto de referencia lógico a la hora de definir las tensiones entre las distintas partes de un circuito. Se supone que la tensión en un punto determinado del circuito está relacionada con el potencial relativo a un nodo de referencia elegido, el llamado punto cero o tierra. A partir de ahí, se construyen ecuaciones para describir la relación entre corrientes y tensiones, siguiendo la ley de Kirchhoff para las corrientes, que establece que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a cero.
En la práctica de la ingeniería, el concepto de nodo se utiliza no sólo en el análisis de diagramas eléctricos, sino también en la modelización de redes eléctricas, circuitos integrados, sistemas de potencia y circuitos lógicos. En los circuitos multiconexionados, la identificación de nodos permite reducir la complejidad de los análisis, optimizar los diseños de circuitos impresos y generar automáticamente matrices que describen las propiedades de la red.
Desde el punto de vista de la topología de circuitos, un nodo define los límites entre ramas, es decir, secciones elementales de la red que contienen un único elemento de circuito o un conjunto de ellos en los que la corriente tiene una dirección de flujo definida de forma única. El análisis de nodos es una de las Herramientas básicas en el diseño y diagnóstico de circuitos electrónicos, que sirve de apoyo tanto a las simulaciones por ordenador como a los cálculos manuales clásicos.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.