+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Espectro espectroscópico - definición

Un espectro espectroscópico es una representación gráfica o numérica de la distribución de la intensidad de la radiación electromagnética en función de la frecuencia, la longitud de onda o la energía de los fotones, registrada durante la interacción de la radiación con la materia. Herramientas esenciales de la espectroscopia, campo de la ciencia que se ocupa del análisis de las propiedades de las sustancias a partir de sus interacciones con distintos tipos de radiación, normalmente la luz.

La formación de un espectro espectroscópico está relacionada con transiciones energéticas discretas que se producen a nivel atómico o molecular. Cuando los átomos, iones o moléculas absorben o emiten radiación, se producen cambios en sus estados energéticos. Cada tipo de sustancia tiene un conjunto único de niveles de energía, por lo que el espectro actúa como una "huella dactilar" para identificar la composición química y la estructura del objeto estudiado.

Los espectros pueden ser continuos, lineales o en bandas. Los espectros continuos surgen, por ejemplo, de la radiación de sólidos a alta temperatura, los lineales se dan en gases diluidos, mientras que los de bandas son típicos de moléculas que implican transiciones vibracionales-rotacionales complejas. Dependiendo de la técnica empleada y del rango de longitudes de onda, se distinguen Otros tipos de espectros, como los UV, VIS, IR, microondas, rayos X o radioespectro.

El análisis del espectro espectroscópico permite determinar parámetros como la composición elemental, la estructura electrónica, la concentración de sustancias y la dinámica de los procesos fisicoquímicos. En ingeniería, ciencias de la vida y medicina, los espectros se utilizan en espectroscopia de emisión, absorción, Raman, RMN o de masas, entre otras. En ingeniería de precisión, su interpretación requiere alta resolución, calibración de los aparatos y conocimiento de los modelos de interacción de la luz con la materia.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN