+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un viscosímetro es un instrumento de medida utilizado para determinar la viscosidad de un líquido, es decir, la resistencia que ejerce un líquido durante el flujo o la deformación bajo fuerzas externas. La viscosidad es una propiedad reológica importante de un líquido, que afecta a su comportamiento en condiciones de flujo, lubricación, mezcla o transporte. La medición de la viscosidad es crucial en las industrias química, petroquímica, alimentaria y farmacéutica, así como en la ingeniería de materiales y la mecánica de fluidos.
Otros tipos de viscosímetros se clasifican en función de su principio de funcionamiento: capilar, rotativo, de bolas, vibratorio y otros. Un viscosímetro capilar, basado en la ley de Poiseuille, mide el tiempo que tarda un líquido en fluir a través de un tubo delgado bajo la fuerza gravitatoria. Por otro lado, un viscosímetro rotacional, típico de las aplicaciones industriales, determina el momento de arrastre que se crea al hacer girar un cilindro o husillo sumergido en un líquido, midiendo así la viscosidad dinámica.
Para los líquidos newtonianos, cuya viscosidad no depende de la velocidad de cizallamiento, la medición es inequívoca e independiente de las condiciones de flujo. En el caso de los fluidos no newtonianos, cuyas propiedades cambian con la deformación, se requieren métodos y modelos matemáticos más sofisticados para describir la relación entre la tensión y la velocidad de cizallamiento.
Los viscosímetros digitales y automáticos ofrecen funciones adicionales como la medición de la temperatura, el registro de datos, la capacidad de calibración y la interconexión con ordenadores para aumentar la precisión y la repetibilidad de las mediciones. La determinación precisa de la viscosidad es esencial para el control de calidad, la optimización de procesos y la predicción del comportamiento de los fluidos en diferentes condiciones de funcionamiento. Herramientas de diagnóstico y diseño importantes en muchos campos de la ingeniería y la ciencia aplicada.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.