+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un lenguaje de programación visual es una clase de lenguajes de programación , en los que la creación de la lógica de la aplicación se realiza principalmente mediante la representación gráfica de estructuras y relaciones en lugar de mediante la sintaxis textual tradicional. En este tipo de lenguaje, los programas se construyen manipulando objetos gráficos -bloques, iconos, diagramas o diagramas de flujo- que representan operaciones, variables, condiciones o flujos de control. Cada elemento visual corresponde a una funcionalidad concreta y puede vincularse a otros mediante relaciones lógicas o de datos definidas.
El principal objetivo de los lenguajes de programación visuales es simplificar el proceso de desarrollo de software, sobre todo en entornos educativos, Automatismos industriales y prototipado rápido de sistemas. Este tipo de lenguajes facilitan la comprensión de la lógica de funcionamiento de un programa a personas sin conocimientos avanzados de programación basada en texto, al tiempo que permiten seguir un flujo de datos y un control intuitivos. Por su naturaleza, suelen utilizarse para enseñar conceptos algorítmicos básicos y en Sistemas SCADA, robótica o Controladores PLC.
Los lenguajes de programación visuales pueden implementarse como entornos autónomos o como Interfaces gráficas que generan código fuente en lenguajes basados en texto (por ejemplo, C, Python). Algunos ejemplos de estos lenguajes son Scratch, Blockly, LabVIEW, Simulink o Ladder Diagram, utilizados en la programación de Controladores lógicos. Su eficacia depende de la claridad de la simbología, la capacidad de escalar la complejidad del proyecto y la integración con otras herramientas de ingeniería y programación.
Desde un punto de vista técnico, los lenguajes de programación visuales se basan en reglas sintácticas y semánticas formales, al igual que los lenguajes textuales, pero su estructura de código adopta la forma de representación gráfica de un árbol sintáctico o un diagrama de flujo. Un lenguaje visual bien diseñado permite tanto la interpretación inequívoca de un programa como su compilación o interpretación por una máquina de ejecución.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.