+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un Voltímetros es un instrumento de medida utilizado para medir directamente la diferencia de potencial eléctrico, o tensión, entre dos puntos de un circuito eléctrico. La unidad que mide un Voltímetros es voltios (V), y el aparato puede utilizarse tanto en circuitos de corriente continua (CC) como en circuitos de corriente alterna (CA). El Voltímetros permite evaluar el funcionamiento de las fuentes de alimentación, los componentes de los circuitos y las características de tensión de los componentes electrónicos y eléctricos.
La principal característica del Voltímetros es su alta resistencia de entrada, que minimiza el efecto de la medición en el sistema bajo prueba. Como resultado, el flujo de corriente a través del instrumento es insignificante, lo que permite considerar la medición como no invasiva. El Voltímetros se conecta en paralelo al componente sometido a prueba, lo que permite obtener una diferencia de potencial real sin interferir en el circuito.
Hay Voltímetros analógicos y digitales. Las versiones analógicas se basan en un mecanismo magnetoeléctrico (por ejemplo, con un ángulo móvil), en el que la oscilación de la aguja es proporcional a la tensión. Los Voltímetros digitales utilizan convertidores analógico-digitales (ADC), que convierten la tensión de entrada en un valor numérico que se presenta en una Pantallas. Los Multímetros digitales modernos actúan como voltímetros universales y ofrecen modos de medición adicionales, selección automática de rangos y funciones de registro de datos.
La precisión de la medición de la tensión depende de la clase de instrumento, su rango de medición, la frecuencia de la señal sometida a prueba y la influencia de factores externos como la temperatura o las interferencias electromagnéticas. Las aplicaciones especializadas utilizan Voltímetros diferenciales, Voltímetros selectivos, Voltímetros de alta tensión o Voltímetros de laboratorio con mayor precisión y estabilidad. La medición de la tensión mediante un Voltímetros es una herramienta esencial en el diagnóstico, diseño y mantenimiento de sistemas eléctricos, electrónicos y de automatización .
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.