+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Disyuntores de sobreintensidad (disyuntores) - definición

El disyuntor de sobreintensidad es un interruptor mecánico de protección diseñado para interrumpir automáticamente el flujo de corriente eléctrica en un circuito cuando se supera el valor de corriente especificado. Su función es proteger la instalación eléctrica, a los consumidores y a los usuarios de los efectos de las sobrecargas y los cortocircuitos que pueden provocar el sobrecalentamiento de los Cables, daños en los equipos o incendios. El disyuntor de sobreintensidad tiene una función protectora comparable a la de un fusible, pero tiene la capacidad de conectarse repetidamente después de dispararse, lo que facilita el funcionamiento y el mantenimiento.

Los elementos de diseño esenciales de un disyuntor de sobreintensidad son los mecanismos de detección de sobrecarga y cortocircuito. La acción de sobrecarga se realiza mediante un disparo térmico, normalmente en forma de bimetal que se dobla al aumentar la temperatura, disparando el mecanismo de desconexión. El cortocircuito se detecta mediante un disparador electromagnético: una Bobinas que generan una fuerza al aumentar bruscamente la corriente, lo que permite la apertura inmediata de los contactos. En ambos casos, la apertura del paso de corriente interrumpe el flujo de energía a la sección protegida de la instalación.

Los Disyuntores de sobreintensidad se clasifican según la característica tiempo-corriente, que define el tiempo de respuesta del dispositivo en función del nivel de corriente. Las características más utilizadas son B, C y D, que difieren en su sensibilidad a los impulsos de corriente y su idoneidad para distintos tipos de consumidores. Los interruptores automáticos modernos también pueden integrar funciones adicionales, como la protección diferencial, la capacidad de control remoto o la comunicación en sistemas de Automatismos de edificios.

En la práctica de la instalación, el disyuntor de sobreintensidad se monta en un carril DIN en la aparamenta y es un componente esencial del sistema de protección contra cortocircuitos y sobrecargas. La selección de un modelo adecuado requiere tener en cuenta la intensidad nominal, las características de protección y los parámetros de cortocircuito de la red. El funcionamiento del disyuntor debe cumplir las normas aplicables, incluidas las normas IEC 60898 o EN 60898.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN