+1 500 000 productos en oferta

6000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Intercambio de calor - definición

Intercambio de calor es el proceso físico de transferencia de energía térmica entre sistemas o elementos de temperaturas diferentes. Este fenómeno se produce de forma espontánea y siempre en la dirección de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura, hasta que se alcanza un estado de equilibrio térmico. La transferencia de calor desempeña un papel fundamental en la ingeniería térmica, la generación de energía, la refrigeración, el aire acondicionado, los procesos industriales y los sistemas electrónicos que requieren la disipación del exceso de calor.

Según los mecanismos físicos, la transferencia de calor puede tener lugar de tres formas básicas: por conducción, por convección y por radiación. La conducción (conducción) implica la transferencia directa de energía dentro de un cuerpo sólido o entre cuerpos en contacto, como resultado de las diferencias de temperatura y las microvibraciones de las moléculas. La convección se refiere a la transferencia de calor en líquidos y gases, donde la energía se transfiere por el movimiento de masa del medio, natural o forzado. La radiación es la emisión de energía en forma de ondas electromagnéticas, que no requiere la presencia de un medio material y puede producirse en el vacío.

La transferencia de calor se describe cuantitativamente mediante conceptos como flujo de calor, coeficiente de conducción, coeficiente de transferencia de calor y números adimensionales, por ejemplo Nusselt, Prandtl o Reynolds, utilizados en el análisis del flujo de calor. Esta cuestión se analiza en el contexto de la ley de Fourier (para la conducción), la ley de Newton (para la convección) y la ley de Stefan-Boltzmann (para la radiación).

En el diseño de equipos técnicos, la consideración de la transferencia de calor permite una gestión eficiente de la energía, la prevención del sobrecalentamiento de los componentes, la optimización de la eficiencia de los procesos y la mejora de la seguridad operativa. La selección de materiales, geometrías y parámetros de flujo adecuados es un elemento clave de los cálculos térmicos de ingeniería y del diseño de sistemas de transferencia de calor.

Intercambiadores de calor

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN