+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Altímetro - definición

Altímetro es un instrumento de medida utilizado para determinar la altura relativa o absoluta de un punto dado con respecto a un nivel de referencia supuesto, normalmente el nivel del mar o la superficie del suelo. En aeronáutica, topografía, meteorología y aplicaciones industriales, un altímetro tiene una importante función de navegación, control o diagnóstico, al permitir un seguimiento preciso de los cambios de posición en el eje vertical.

La variedad más común de altímetro es el altímetro barométrico, cuyo funcionamiento se basa en la relación entre la presión atmosférica y la altura sobre el nivel del mar. La presión medida por el sensor o cápsula aneroide se convierte en la altitud correspondiente basándose en relaciones físicas conocidas, teniendo en cuenta la atmósfera estándar. Estos dispositivos requieren una calibración periódica debido a la variabilidad de las condiciones meteorológicas y a la necesidad de fijar una presión de referencia (QNH, QFE).

Otra solución son los altímetros de radar y láser, que utilizan el principio de medición del tiempo de retorno de una onda electromagnética reflejada en la superficie del suelo. Permiten medir directamente la altitud sobre el nivel del suelo (AGL - Above Ground Level), independientemente de los cambios en la presión atmosférica, lo que reviste especial importancia en la aviación militar, los Automatismos no tripulados y la robótica de campo. Los sistemas modernos también utilizan altímetros por satélite (GNSS), que calculan la altitud basándose en la posición geográfica respecto a un elipsoide de referencia.

Los altímetros pueden implementarse como instrumentos analógicos con indicación mecánica o digitales con pantalla y funciones adicionales como registro de datos, alarmas de altitud, compensación de temperatura o integración con otros sistemas de navegación. La precisión de la medición depende del tipo de instrumento, las condiciones ambientales, el método de detección y el método de calibración. En aplicaciones especializadas, los altímetros son una parte fundamental del control de trayectorias, la seguridad operativa y el análisis medioambiental.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN