+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+320 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Amplificador diferencial - definición

Amplificador diferencial es un tipo de amplificador analógico, cuya tarea es amplificar la diferencia de voltajes entre dos entradas de señal mientras suprime al máximo los componentes comunes, es decir, voltajes iguales en ambas entradas. Gracias a esta propiedad, un amplificador diferencial es un componente básico de muchos sistemas electrónicos que requieren alta inmunidad al ruido, como sensores de medición, amplificadores de puente, sistemas de transmisión de señales y circuitos de entrada de convertidores analógico-digitales.

Un parámetro esencial que describe la calidad del rendimiento de un amplificador diferencial es el coeficiente de atenuación de señal de modo común (CMRR - Common-Mode Rejection Ratio), que determina cuán efectivamente el sistema es capaz de diferenciar la señal diferencial de la interferencia de modo común. Cuanto mayor sea el CMRR, mejor rendirá el amplificador en entornos con altos niveles de interferencia electromagnética o en sistemas con cables de señal largos, donde la susceptibilidad a la interferencia es una preocupación importante.

Los amplificadores diferenciales pueden implementarse como sistemas discretos, basados en pares de transistores en una disposición de base común o emisor común, o como circuitos integrados de amplificadores instrumentales, proporcionando alta estabilidad de parámetros y alta precisión. Un circuito diferencial típico consta de dos entradas - inversora y no inversora - y una salida, en la que aparece una señal amplificada que es la diferencia de los voltajes de entrada, multiplicada por la ganancia.

El amplificador diferencial se utiliza para, entre otras cosas, en circuitos analógicos de convertidores A/D, en sistemas de medición diferencial (por ejemplo, galgas extensométricas), como una etapa de entrada para Amplificadores Operacionales y en sistemas que eliminan el ruido de tierra y los voltajes de desplazamiento. En combinación con filtros y protecciones adecuados, puede operar bajo condiciones ambientales muy exigentes, manteniendo la linealidad y precisión en un amplio rango de voltajes y frecuencias.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN