+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Puente es un pequeño componente electromecánico utilizado en sistemas electrónicos y eléctricos para cambiar manualmente la configuración de las conexiones eléctricas en una placa de circuito impreso (PCB) o dentro de un módulo de dispositivo. Suele consistir en un puente metálico conductor, incrustado en una carcasa de plástico, que se conecta a pares de clavijas que forman un zócalo de configuración, también llamado cabezal. Al cortocircuitar las patillas correspondientes, el puente permite cerrar físicamente el circuito o cambiar el modo de funcionamiento del mismo sin necesidad de modificar el software ni soldar.
Los puentes desempeñan un papel importante en la, selección sencilla y fiable de los ajustes de configuración, como las direcciones de los dispositivos en los buses de comunicación (por.g. I²C, SPI ), ajustes de tensión, frecuencias, modos de arranque, sincronización de la CPU o activación o desactivación de determinadas funciones de hardware. Se utilizan habitualmente en las placas base de los ordenadores, unidades de disco, controladores de dispositivos periféricos, así como en sistemas integrados y equipos de laboratorio.
La ubicación y el significado de los puentes suelen describirse en la documentación técnica o imprimirse directamente en la placa de circuito impreso. En función del diseño, otras combinaciones de ajustes son posibles, que permiten adaptar los parámetros de funcionamiento a su aplicación específica o al entorno del sistema. Aunque los puentes son una solución sencilla y económica, en los circuitos modernos, cada vez se sustituyen más por registros de configuración programables o interfaces de usuario, sin embargo, siguen siendo populares en la industria, educación y servicios.
La forma física del saltador puede adoptar la forma de un so-llamado jumper - un slip-en tapa, o un cable fino soldado entre puntos de prueba, especialmente en el caso de prototipos. En el contexto del diagnóstico y el mantenimiento, la presencia o ausencia de puentes puede ser crucial para la puesta en marcha del dispositivo, activar funciones de prueba o forzar un restablecimiento de los parámetros del sistema.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.