+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Base de datos de conocimiento

Carcasas universales – ¿en que pueden utilizarse?

Carcasas universales – ¿en que pueden utilizarse?

La instalación de una carcasa electrónica suele ser la última etapa en el ensamblaje de los circuitos electrónicos. Verifique cómo elegir el modelo correcto de carcasas electrónicas.

Detección confiable con sensores fotoeléctricos

Detección confiable con sensores fotoeléctricos

Este tipo de detector reacciona a la intensidad con la que caen sobre él las ondas electromagnéticas (luz visible, rayos infrarrojos o láser). Está formado por dos elementos, un transmisor y un receptor, que se han adaptado para eliminar la interferencia de otras fuentes de radiación.

Telémetro láser: ¿cómo funciona y cuál elegir?

Telémetro láser: ¿cómo funciona y cuál elegir?

El telémetro láser es un instrumento de medición que resulta útil ahí donde sea necesario para realizar mediciones precisas de distancias, ángulos o pendientes de manera eficiente. Comprueba cómo funciona el telémetro y cómo elegir el modelo que se adapte a tus necesidades.

¿Cómo comprobar la instalación eléctrica?

¿Cómo comprobar la instalación eléctrica?

Cada instalación eléctrica consta de elementos similares, y las eventuales diferencias resultan del uso previsto. Lea cuáles son las formas de verificar la instalación y cómo evitar errores de ensamblaje.

¿Cómo equipar un taller?

¿Cómo equipar un taller?

Descubra qué herramientas vale la pena tener en un taller bien equipado y qué tener en cuenta al organizarlo.

Cable óptico – todo lo que deberías saber

Cable óptico – todo lo que deberías saber

El cable óptico es un tipo de cable en el que los datos transmitidos son una onda de luz. ¿Qué más vale la pena saber sobre él? A continuación, encontrará los detalles.

Conexión y programación de cintas LED RGB

Conexión y programación de cintas LED RGB

Los diodos LED se utilizan a menudo en sistemas de iluminación, donde se utiliza una amplia gama de LEDs blancos. Sin embargo, cada vez más, el uso de diodos de colores, principalmente para iluminación interior, proporciona interesantes efectos estéticos.

¿Cómo comprobar el estado de la calidad del aire?

¿Cómo comprobar el estado de la calidad del aire?

¿Sabes cómo puedes hacer tú mismo la medición de aire? Todo lo que necesitas es un sensor de aire adecuado y un equipo de medición básico.

Todo sobre los cables HDMI

Todo sobre los cables HDMI

El cable HDMI fue creado en 2000 en el laboratorio Silicon Image y rápidamente se convirtió en una de las interfaces multimedia más comunes utilizadas en los hogares y en el sector industrial. Para qué sirve el cable HDMI?

Llaves dinamométricas

Llaves dinamométricas

Las llaves dinamométricas son las herramientas básicas para garantizar la seguridad y la exactitud del montaje de las conexiones atornilladas. Veamos la base de su operación y la amplia selección de estas herramientas en el mercado.

Cables de fibra óptica

Cables de fibra óptica

Para los sectores de la industria basados en la velocidad y calidad de la transmisión de datos, se han creado cables en los que la transmisión no es una señal eléctrica. Los núcleos tradicionales se reemplazaron con fibras y la transferencia de información se confió a una señal óptica.

Criterios para elegir prensaestopas: roscas, método de montaje y diámetro

Criterios para elegir prensaestopas: roscas, método de montaje y diámetro

Las prensaestopas se utilizan para colocar con seguridad los cables a través de elementos de dispositivos eléctricos, para que ninguno de ellos se rompa o enrede. Al elegir un tipo de prensaestopas, se recomienda prestar especial atención a muchos detalles, que, por irrelevantes que parezcan, determinan la confiabilidad de la aplicación.