+1 500 000 件报价产品

每日 7000 件包裹

+320 000 个客户来自 150 个国家

Quick Buy 收藏
购物车

功率转换

功率计算器可以快速准确地在瓦特 (W)、千瓦 (kW) 等单位之间进行转换。对于处理各种标准和技术文档的电子、自动化和电力系统设计师而言,这是一款实用工具。

功率计算器有什么用途?

不同的技术领域使用不​​同的功率单位,这既适用于国际单位制(瓦特或焦耳/秒),也适用于工程实践(例如,马力或伏安)。我们的计算器可以快速、精确地转换最常用的功率单位,从而方便数据分析和选择合适的组件。

何时需要使用计算器?

  • 比较电源、逆变器和接收器的规格时;
  • 根据有功功率和视在功率选择电器设备时;
  • 在驱动系统中将马力转换为千瓦时;
  • 处理以尔格或焦耳/秒为单位的功率文档时。

计算器中使用的功率单位表

下表显示了计算器中可用的单位及其与功率基本国际单位制单位瓦特的关系。 单位 符号 以瓦为单位的数值 典型应用毫瓦 (mW) 0.001 低功率系统、信号、精密电子设备 瓦特 (W) 1 功率基本单位、电子设备、电源 千瓦 (kW) 1000 家用和工业电器、电机 兆瓦 (MW) 1,000,000 能源、高功率装置 马力 (HP) 735.5 汽车、机械驱动(公制) 焦耳每秒 (J/s) 1 物理学、科学、能量流动 尔格每秒 (erg/s) 1.00E-07 微尺度、科学应用、经典物理学 伏安 (VA) ≈1(当 cosφ=1 时) 交流电路中的视在功率

注意:VA 和 kVA 单位指的是视在功率,在技术实践中,只有当功率因数 (cosφ) = 1 时才等于瓦特。计算器转换这些值时没有考虑相移。

功率单位转换是如何进行的?

只需输入数值,选择输入单位和目标单位即可。计算器使用精确的转换因子。这允许:

  • 将毫瓦转换为瓦特或千瓦,
  • 比较机械功率(马力)和电功率(千瓦),
  • 验证理想系统中伏安 (VA) 和瓦特 (W) 的等效性,
  • 将焦耳每秒 (J/s) 或尔格每秒 (erg/s) 转换为实用单位。

所有操作均无需手动查找转换因子。

功率计算器的实际应用

该计算器广泛应用于众多领域:

  • 以毫瓦级精度为电子系统选择电源;
  • 比较以马力和千瓦为单位的电机;
  • 估算配电盘或应急电源系统中的视在功率 (kVA);
  • 分析以焦耳/秒 (J/s) 或尔格/秒 (erg/s) 为单位的科学文献。

在自动化、机器人或实验室测试中配置电源系统时,这也是一个有用的工具。

常见问题解答 - 关于功率转换的常见问题

瓦特和伏安有什么区别?

瓦特 (W) 是有功功率的单位,表示设备实际消耗的能量。伏安 (VA) 是视在功率,包括有功功率和“无功”功率(在相移过程中产生)。

千瓦和千伏安是同一个概念吗?

并非总是如此。1kW = 1kVA 仅当 cosφ = 1 时(电压和电流完全相位一致)。 否则:kW = kVA × cosφ

尔格每秒使用于哪些方面?

尔格每秒是厘米-克-秒 (CGS) 制中的功率单位,表示能量(尔格)随时间(秒)的变化。尔格每秒广泛应用于经典物理学,包括描述微观尺度的热学、光学或力学过程。

焦耳每秒和瓦特一样吗?

是的,1J/s = 1W。这是瓦特的正式定义,即能量随时间变化的流量。

为什么电源的功率单位是瓦特,而变压器的功率单位是伏安 (VA)?

电源的功率单位是有功功率 (W),即设备实际提供给负载的功率。而变压器和不间断电源 (UPS) 通常以视在功率 (VA) 来表示,因为它们必须同时处理有功功率和无功功率。

功率可以是负值吗?

从物理意义上讲并非如此。但在某些应用(例如双向测量)中,负值可能意味着能量正在释放而不是被吸收,例如在具有能量回收(再生)的系统中。

你知道吗…

  • 著名的马力(HP)单位是由詹姆斯·瓦特引入的,他希望将蒸汽机的效率与马的牵引力进行比较。瓦特根据马拉动水车的动力计算出,一匹普通的马每秒可以做550磅的功,移动1英尺的距离,这相当于今天的735.5瓦(公制)。因此,1马力约等于735瓦,但在美国,这个数值是746瓦。
  • 太阳辐射的功率约为3.8 × 10²⁶瓦,相当于10²³座核电站同时运行的功率。
  • 普通人在静息状态下产生的功率约为 100 瓦,相当于一个标准灯泡的亮度。在剧烈运动(例如短跑、举重)期间,功率会增加到 700-1000 瓦。参加环法自行车赛的职业自行车手可以持续数小时产生平均 300-400 瓦的功率。
  • 1 兆瓦 (MW) 的电力足以满足 1000 户标准独栋住宅的用电需求。
  • 分贝 (dB) 不是国际单位制 (SI) 单位,但它在音频、通信和射频电子领域至关重要。它起源于亚历山大·格雷厄姆·贝尔。分贝用于在对数尺度上比较功率和电压,以便于处理大范围的数据。
  • 1 毫瓦 (mW) = 0.001 瓦 (W),这足以驱动 LED 指示灯或处于省电模式的蓝牙发射器。物联网系统通常力求将功耗控制在 10 毫瓦以下,以延长电池寿命,甚至长达数年。
  • 1 兆瓦 (MW) 是用于设计发电厂、大型工业厂房和数据中心的功率单位。典型的新一代风力涡轮机可产生 3-5 兆瓦的峰值功率,而最大的发电厂(例如核电站)的功率可达 5000-6000 兆瓦 (5-6 吉瓦)。
  • 尽管尔格是一个“古老”的单位(1尔格 = 1×10⁻⁷焦耳),但它仍然出现在等离子体物理学、天文学和光谱学等领域。20世纪60年代,物理学家曾用尔格/秒来描述恒星辐射。这说明即使在现代科学中,单位的种类也多种多样。

另请查阅