+1 500 000 件报价产品

每日 7000 件包裹

+300 000 个客户来自 150 个国家

Quick Buy 收藏
购物车

质量单位转换

质量计算器可快速转换微克 (µg)、毫克 (mg)、克 (g)、十克 (dag)、千克 (kg)、吨 (t)、盎司 (oz)、磅 (lb) 和短吨 (ST) 等单位之间的数值。只需输入数值,从下拉列表中选择输入单位和目标单位,即可立即获得结果。此工具不仅适用于分析技术文档,也适用于仓库、物流和实验室中的日常计算。

质量单位换算计算器有什么用途?

TME质量计算器可帮助快速转换不同计量系统和行业中使用的单位。实际应用中,可以高效地进行以下转换:

  • 处理非欧洲制造商提供的文档时,可将千克转换为磅,反之亦然;
  • 在实验室或生产中分装少量物质时,可将微克、毫克和克转换为千克;
  • 在规划运输和物流时,可将吨转换为千克、磅或美吨。

自动转换功能可降低计算错误的风险,确保转换结果的准确性,并在准备文档、报价和订单时节省时间。

常用质量单位

本计算器支持公制和美制单位。千克 (kg) 是基本单位,其他单位可以轻松转换为千克。以下是简要概述:

  • 微克 (µg)、毫克 (mg)、克 (g)、十克 (dag),用于描述极小质量的单位,例如混合物中的成分、糊状物、粉末或化学添加剂。
  • 千克 (kg) – 工业、仓储、物流和技术文档中的标准单位。
  • 吨 (t) – 便于描述大批量货物、设备质量或批次货物。
  • 盎司 (oz) 和磅 (lb) – 美国和英国市场的标准单位,常见于制造商产品目录中。
  • 短吨 (ST) – 采用英制单位的国家/地区在物流和工业中使用的单位。

本计算器允许快速切换这些单位,无需记住转换系数。

公制和英制单位的区别

公制单位以克和千克为基础,是世界大多数国家以及符合国际标准的技术文档的标准单位。微克、毫克和吨等单位之间的换算关系是简单的10的倍数。 英制单位在美国等国家使用,常用的单位是盎司(oz)、磅(lb)和短吨(ST)。需要注意的是:

  • 1磅不等于1千克,
  • 1短吨(ST)与1公吨(t)是不同的单位。

处理英文文档时很容易出错,尤其是在规格说明中未明确标明吨位的情况下。质量计算器可以帮助快速检查并将数值转换为已知的公制单位。

计算器的实际应用

我们的质量计算器在设计、采购和物流等诸多领域都非常实用:

  • 比较不同制造商以不同单位标注的组件质量时;
  • 规划运输和仓储时,文档中一部分使用吨,另一部分使用磅;
  • 在实验室和研发部门,少量物质的含量以毫克 (mg) 或微克 (µg) 表示,但最终报告要求使用克 (g) 或千克 (kg) 表示;
  • 制定报价和规格说明时,需要将质量转换为客户或国外合作伙伴所期望的单位。

FAQ – 关于重量转换的常见问题

我可以在同一份文档中混合使用公制和英制单位吗?

理论上可以,但通常不建议这样做,因为这会增加出错的风险。最稳妥的做法是选择一种单位制(公制或英制)作为主要单位制,如有必要,则在括号中提供另一种单位制的值。重量计算器可以简化此类转换,并有助于保持数据一致性。

计算器结果与产品目录中的四舍五入值有何区别?

制造商通常会将重量四舍五入到方便的数值,例如保留一位小数或精确到克。计算器使用精确的转换因子,因此结果的小数位数可能更多。实际上,这些差异通常不会影响组件的选择,但对于物流计算而言,确定四舍五入到小数点后几位非常重要。

质量计算器是否适用于极小和极大的值?

是的,该计算器支持极小的质量(微克和毫克)和较大的重量(吨和短吨)。对于极端值,值得注意的是输出单位,通常将大数转换为吨,将极小数转换为克或毫克,比使用一长串零要容易得多。

一盎司等于多少克?

这取决于盎司的类型:

  • 常衡盎司 (oz) – 最常用于贸易、工程和固体称重;1盎司 ≈ 28.35克,
  • 金衡盎司 (ozt) – 主要用于珠宝(因此又称“珠宝盎司”)和贵金属;1金衡盎司 ≈ 31.10克,
  • 历史上也曾存在药剂师盎司,其价值与金衡盎司相近,但如今几乎不再使用。

TME重量计算器会将单位转换为标准常衡盎司(oz ≈ 28.35克)。

有哪些不再常用的历史质量单位?

中欧的质量单位

  • 卢特 (Lut) – 波兰和德国等国曾使用,通常重约 12-13 克。 -磅(旧称)– 根据国家不同,约重 0.4-0.5 千克;如今,在波兰,磅实际上已被千克取代,“磅”一词主要与货币相关。
  • 英担/公担 (Hundredweight / quintal) – 农产品的大质量单位;公制版本定义为 100 千克,但如今,官方文件通常使用千克和吨。
  • 斯通 (Stone) – 在波兰已不再使用,在英国仍然常用(14 磅 ≈ 6.35 千克),但它不是国际单位制 (SI) 单位。

贸易和“商品”单位

  • 装药量、蒲式耳、桶,实际上,它们通常将质量与体积结合起来(例如,谷物),其“换算质量”取决于商品的类型。
  • 夸脱、马克、斯科耶茨,在欧洲各地,它们曾被用来计量金属、贵金属或殖民地商品。 药学和珠宝计量单位
  • 格兰(grain),约0.0648克,用于药学和火药计量。
  • 德拉克马、德拉克马,药学质量单位,如今几乎只在历史文献中才能见到。
  • 金衡盎司(ozt),约31.10克;仍然用于贵金属计量,但在其他应用中已被克和千克取代。

古代计量单位

  • 塔兰特,古希腊和近东地区的大质量(因此也是价值)单位,根据地区的不同,约为20-30千克。
  • 米纳(Mina),塔兰特(talent)的“次要单位”,通常为几百克到几公斤。
  • 舍客勒(Shekel),用于计量金银的较小单位,约10-15克。

你知道吗…

  • 在日常用语中,我们常说“我重70公斤”,但千克是质量的单位,而不是力的单位。在物理学中,更准确的说法应该是“质量为70公斤”,不过,在商店里没人会为此产生争论。
  • 如果羽毛和钢的质量相同,它们在真空中下落的速度也相同。我们在地球上看到的差异主要源于空气阻力,而非质量。
  • 多年来,储存在巴黎的标准千克的质量略有变化(它表面脱落了一些原子),这意味着千克的定义也随着时间推移而发生了改变。如今,千克是由普朗克常数定义的,而不是由保险箱里的一块金属所定义。
  • 你身体上方的空气柱(计算到大气层上限)的质量约为几十吨。幸运的是,它均匀地“压”着周围的一切,所以你感觉不到它的存在。
  • 一个64GB的 U 盘重约 10-15 克。如果把同样多的信息存储在纸上(以打印文本的形式),重量将达到几十公斤。
  • 你的体重秤并非测量千克,而是测量你施加在地面上的力。它只是假设重力加速度为标准值,并将其转换为“千克”。如果你在月球上使用同一台体重秤,它会显示完全不同的数值,即使你的质量不变。
  • 在原子尺度上,普通物质的几乎所有质量都集中在原子核中,也就是质子和中子。电子的质量非常轻,几乎可以忽略不计。
  • 在电子领域,单个元件的重量几乎可以忽略不计,但如果你设计的设备要用火箭发射,每一克都意味着成本,这毫不夸张。这就是为什么设计师们力求打造更轻的外壳、更薄的电路板和更小的变压器。
  • 广告宣传材料中经常出现“超轻外壳”或“超轻电源”之类的字眼。然而,当你查看技术规格时,就会发现“超轻”仅仅意味着比上一代产品轻了50-100克,但在物流和组装过程中,这样的重量差异却可能至关重要。

另请查阅