+1 500 000 件报价产品

每日 7000 件包裹

+300 000 个客户来自 150 个国家

Quick Buy 收藏
购物车

RoHS

在我们网站的RoHS标识:拥有标识RoHS的产品符合欧盟法规RoHS的要求。使用搜索引擎,搜索所需产品。搜索后,符合RoHS规定的产品,在“产品,标志和说明”列会出现RoHS标识。

所有关于符合RoHS规定的信息是基于我们供应商提供的数据。

电气和电子设备领域的科技和技术日新月异使得,新设备快速更新换代,其后果是产生大量的废弃物,因为有效产品的寿命极大的缩短了。由于其中包含了许多的危险物质,例如,重金属,尤其是汞,镉,铅,六价铬,阻燃剂,这使得产生威胁环境的废物。为此,欧盟已采取了法律强制措施,以尽量减少这一事实所带来的危害。为此,始建使用了RoHS法规 – 对指定的产品进行限制使用某些有害物质。自2005年开始TME公司引入了符合RoHS要求的产品报价。我们努力确保环境友好型的产品完全可供购买。然而,这依赖于电气和电子设备制造商的能力。为满足广大客户的期望,TME已经推出了产品与RoHS法规符合性检查的系统。这允许我们与客户完美合作。

我们想强调的是,我们全力帮助我们的客户,我们竭力提供相关材料、咨询,并提供符合RoHS标准的各厂家的产品的完整资料。

下面是有关RoHS法规法律情况的说明。

RoHS – 简介

2006年7月1日生效的有关环境保护的欧盟RoHS法规(限制使用某些有害物质)。它禁止在电气和电子产品上使用6种有害物质(以上所允许的最大含量),例如:

  • 汞,
  • 镉,
  • 铅,
  • 6价铬,
  • PBB和PBDE防火材料。

RoHS法规直接源自其他欧盟WEEE(废弃电子电气设备)法律,及与废弃物法规,与其紧密相连。两项法规都旨在减少电器电子产品废弃物,同时消除因此产生对环境的污染。

最大浓度

每种物质允许最大的重量浓度是0.1%,除镉外,镉的最大浓度的值是0.01%。该浓度不是指最终产品的重量,或一个单一的元素,所述的是均质材料的重量 - 均质物质,这在理论上可以从其他物质中被机械地分离。这是欧盟的明确定义。

产品所涵盖的法律法规

RoHS法规所包括的产品,如:

  • 大型家用电器,
  • 小家电
  • IT和电信设备,
  • 消费类电子产品,
  • 照明设备,
  • 电气和电子工具(不包括大型固定工业工具),
  • 玩具,休闲和运动设备,
  • 机械。

适用范围

RoHS法规适用于欧盟市场,但由于电子工业的全球化,这迅速成为全球市场的一个标准。该指令标准也在许多其他欧盟以外的国家被使用。

更多信息

2006年7月1日之后的每项终端产品,在指令下引入欧洲市场必须符合RoHS指令的要求。这适用于进口到欧盟的进行销售的产品,和在欧盟制造的产品。RoHS指令适用于成品,它不涉及构成成品的组件和半成品。在实践中,但制造商需要符合指令要求的组件,以使得最终产品符合该指令。

限制

正确实施RoHS指令的执行机构,各厂家可以采取必要的建立符合指令要求的正确性的步骤。任何的不一致性都可能导致制裁和产品在欧盟市场上完全的退出。

有条件地被允许用于生产的物质

该指令包括限制使用有害物质的一些让步,因为缺乏技术的可能性以取代这些物质。

主要的例外是铅和汞。铅 - 可用于:

  • 具有高熔点的焊料(>85%铅含量),
  • 在压电电工,
  • 在玻璃显像管,
  • 在指令中定义的金属合金。

而汞 - 荧光灯和其他类型的灯。指令还允许,在特殊条件下,使用镉和六价铬。

如有特殊要求欧盟可以有条件地允许使用其他有害物质,但这个允许会有时间限制。

制造商标识

指令范围内的产品(除了组件)必须贴有CE标志,更多的厂商都推出了自己的标记系统,以便客户方便清晰地识别这些产品。

指令对欧盟和全球市场的影响

指令不仅直接对制造商和供应企业产生重大的影响,而且也对物流,质量控制,仓库库存,供应和终端客户产生影响。RoHS指令也影响到不直接包含在内的产品,由于生产厂家应该预计到其生产的产品,最终客户使用的用途,而指令保护着客户的利益。

RoHS符合性声明

欧盟要求指令所属范围内的产品(除组件外)做出RoHS符合性声明。此外,客户可以要求获得确认这种符合性的完整文件。这也是决定实行对整体和单个包装的产品进行RoHS指令,在发票或发货字母中标识。

green 跟 PB free标识

此外,还有厂家采用,例如绿色无PB的标识。这些标签不意味着符合RoHS要求。所述第一个标签是限制使用有害物质,不适用于无铅焊接过程(高温焊接),第二个标签是产品不含铅。

产品符合RoHS增加成本

限制使用有害物质导致在生产过程中有必要引入使用新的、更昂贵的金属及其化合物。该过程本身也将被改变,以便使生产可以适用符合RoHS指令。所有这些变化将引发在满足符合指令时,产品生产成本的显著增长。

新的焊料合金

到目前为止的焊料合金应当从生产过程中被清除。在该指令中被禁止的最重要的元素是铅。欧盟并没有在该领域中选择任何明确的替代材料。最常用的无铅合金,可替代铅合金,是由锡,银和铜(SAC)为基的合金。但这具有更高的熔化温度。

完全符合RoHS

完全符合RoHS指令,要求不仅减少在指令中禁止的物质,而且要求组成部件适用于无铅焊接工艺,也就是使组件耐更高温度的焊接。不幸的是,无铅焊料合金熔化温度比铅合金高约40 °C。焊接时间也增长,这也对焊接连接的质量产生负面影响。在领域内可能的替代方法是导电粘合剂,但现在这不常用。

以上信息没有全面详述关于RoHS指令的主题。我们希望这有助于我们的客户解决带来的问题和提供可能的解决方案。

DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011
on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
(modified version) ​(version EN)

RoHS指令补充 - 2015/863指令

2015年3月31日引入的欧盟指令(EU)2015/863,对欧洲议会和理事会2011/65 / EU指令的附件II进行了修订,补充了受RoHS III指令约束的物质清单。补充列表如下:RoHS III指令中添加的物质 - 2019年7月22日后的要求

  • 邻苯二甲酸(2-乙基己基)(DEHP)(0.1%)-自2019年7月22日起符合RoHS III要求 - 指令2015/863
  • 邻苯二甲酸苄基丁酯(BBP)(0.1%)- 自2019年7月22日开始的要求,符合RoHS III - 指令2015/863
  • 邻苯二甲酸二丁酯(DBP)(0.1%)- 自2019年7月22日开始的要求,符合RoHS III - 指令2015/863
  • 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)(0.1%)-自2019年7月22日起符合RoHS III要求 - 指令2015/863

重要信息:

对DEHP、BBP、DBP和DIBP的限制不适用于旨在修理,重复使用,更新功能或增强2019年7月22日之前投放市场的EEE功能的电缆或备件,也不适用于2021年7月22日之前投放市场的医疗设备(包括体外诊断医疗设备和监控设备,其中也包括工业监控设备)。