+1 500 000 件报价产品
每日 7000 件包裹
+300 000 个客户来自 150 个国家
建议以下网站(www.tme.eu/www.tme.com)访问者们和Multisort Elektronik有限责任公司及其子公司的客户们,在提供任何个人数据和/或在网站上填写任何电子表单前,请先阅读本隐私政策。以下政策规定可收集和使用哪些个人识别信息。此政策还涵盖了有关个人隐私的其他重要方面。
目录:
1.总则
本政策的目的是:
1) 总部位于罗兹的Transfer Multisort Elektronik有限责任公司,其地址为: ul. Ustronna 41, 93-350 罗兹,公司注册于罗兹市中心地方法院国家法院登记第二十商务处,KRS国家法院登记号为0000165815,公司注册资本为: 3,300,000.00兹罗提,NIP税号:729-010-89-84,REGON统计号:473171710 (以下简称“公司”)其子公司,尊重个人隐私原则并正确保护其个人数据。
本隐私保护政策适用于Transfer Multisort Elektronik有限责任公司或其子公司收集或使用的所有信息,尤其适用于本公司及其子公司通过以下网站提供的服务:www.tme.eu/www.tme.com ,以下分别称为“TME网站”。
2) 如果有关保护隐私和处理个人数据的特定法律要求适用于特定的TME网站,则将在单独的隐私政策中对它们进行规范,并将其公布在它们所指定的TME网站页面上(以下称为TME本地隐私政策)。在和本隐私政策不符的范围内,TME本地隐私政策的条款则分别替换,修改或排除本隐私政策的规定,但仅与本地隐私政策所在的TME网站有关。
3) 本隐私政策不涵盖,可通过上述网站上的链接进行访问的第三方的网站和服务。
4) 在本政策的含义内,客户是指访问TME网站和/或使用公司及其子公司服务的自然人,也包括进行商业活动的自然人。
2. 数据收集
1) 使用网站www.tme.eu/www.tme.com的客户、潜在客户和其他自然人的个人数据的管理者,即根据2016年4月27日欧洲议会和理事会颁布的(EU)2016/679条例(其关于个人数据处理和此类数据自由流动的个人保护以及废除指令95/46/EC)(以下简称:GDPR)决定处理个人数据的目的和方法的实体,是总部位于罗兹的Multisort Elektronik有限责任公司,其地址为:ul. Ustronna 41, 93-350 Lodz (以下简称:TME)。
2) 我们处理您的个人数据是因为这是执行通过www.tme.eu/www.tme.com网站订立合同所必须的,即履行服务,而且我们处理个人数据是为了:
*在订单系统中注册客户并提供客户服务,包括展示产品报价和执行订单(符合GDPR 第 6(1)(b) 条);
此外,我们可处理用于营销目的的数据,即促销我们的产品和服务。如果我们在不使用电子通讯方式的情况下进行此活动,则执行此类活动的法律依据是GDPR第6条第1款f项,管理者合法的目的是进行营销活动。但是,如果出于其他适用法律为目的,我们使用电子通讯方式(即电子邮件、电话),则仅在您同意的情况下处理数据(符合GDPR第6条第1款a项)。
本政策后续部分将详细介绍使用营销自动化工具开展的营销活动。这些活动可能涉及技术数据(例如 IP 地址、设备、设备位置数据)、行为数据(互动、流量来源、转化、邮件打开情况)的使用,或者,在邮件平台的情况下,可能涉及用于发送邮件的数据(姓名、公司、职位、电子邮件地址、电话号码、Cookie 标识符)。上述数据的使用须获得用户的同意。
3) 公司客户的个人数据,将根据适用于个人数据保护领域的法律规定(包括GDPR和《个人数据保护法》的规定)进行处理和保护。
本公司不会将收集到的个人数据,转移,出售或出借给其他个人或机构,除非是为了履行法律规定的义务或在数据的主体同意下进行。公司可在适用法律规定的条件下,将个人数据委托给其他实体处理。
4) 使用注册表在网站上注册,客户需要提供姓名、居住地址、电子邮箱地址、联系电话号码、国家、城市、邮政编码、语言,如果是企业家,还需要提供税号NIP和公司统计号REGON。提供相关数据是自愿行为,但提供姓名、居住地址,对于企业而言,税号NIP是与公司签订商品销售合同所必需的。
5)在注册过程中,客户提供登录名和保护客户在网站上帐户的密码。客户应保护登录名和密码,以防止未经授权的使用。
6) Transfer Multisort Elektronik有限责任公司允许无需注册即可购物。为了在无需注册的情况下进行采购,客户提供必要的数据来完成订单,即:姓名、国家、城市、邮政编码或其他联系方式,如果货物是交付到与发票上注明的地址以及电子邮箱地址和联系电话号码不同的地址。除上述的数据外,从事商业活动的自然人客户还需提供以下形式的数据:公司(名称)和税务识别号。提供上述数据对于履行在网站上订立的商品销售合同是必要的。
3. 数据使用
1) 个人数据可能会被转移给其它方,包括但不限于:
2)客户通过网站与本公司直接联系收集的数据,仅用于和客户保持联系并回复其查询。
1) 您有权随时访问您的数据,并有权纠正,删除,限制处理,转移数据的权利,具有反对权、撤回同意的权利,而不会影响在撤回之前根据同意许可进行处理的合法性(前提是该数据处理是在同意的基础上进行的)。
此外,如果您发现我们处理数据时违反了GDPR的规定,则您有权向数据保护监管机构提起投诉 (个人数据保护局)。
5. 数据存储时间
您的个人数据将一直保存到合同期限(执行服务)前及合同终止后:
*订单中包含的数据 - 直至已签订的销售合同引起的索赔时效为止(自合同履行之日起最长6年),但是,如果在未注册的情况下取消订单,个人数据将被立即删除且不被管理员所处理;
用于营销目的的数据:
6. 数据保护员
1) 在与个人信息保护有关的事务中,您可通过以下电子邮箱联系数据保护员[email protected] 或以书面形式和TME联系:
Marcin Gadzki
Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o.,
ul. Ustronna 41, 93-350 Lodz (Poland)
7.信息安全
1) 公司及其子公司采取适当的安全措施,以保护数据免遭未经授权的访问,更改,公开披露或破坏。使用的保障措施包括网站本身包含的技术解决方案,其中包括对互联网上传输的数据进行适当的加密,严格控制对具有个人数据的计算机和信息载体的物理访问,以及实施和应用适当的程序来存储和处理个人数据。使用TME网站处理个人数据的所有人员,均获得了个人数据管理方的相应授权,并接受了有关个人数据保护的定期培训。
2)公司创建备份副本,并可能使用其他类似措施来防止意外损坏或破坏客户的个人数据。
3)通过PayPal、PayU服务使用信用卡或电子转帐进行支付。这些网站负责以其形式提供的数据,这些数据也获得使用适当技术解决方案的保护。
1) TME网站的某些区域可能会使用cookies,即发送至客户硬盘的小文本文件,以使其能够收集有关其访问网站的信息并保存其首选项(例如登录语言)的方式来识别客户。以上也适用于访问TME网站但未在其中注册的人员。
2)cookies用于根据TME网站用户的喜好调整网站的内容。它还用于创建匿名的统计信息,以帮助了解用户如何使用网站,从而改善其结构和内容,但不包括用户的个人身份数据。Cookies还可以分析用户最感兴趣的网站部分。
在再营销期间,可使用cookies。这是基于先前保存的用户首选项的图形或文本广告,并在其他网站上显示给先前访问给定页面的用户。
我们在营销活动中使用了Google Ads提供的客户匹配技术。Google的目标是利用我们网站上所安装的标签,自动创建基于转化的列表。Google会收集并处理已完成特定操作(例如,进行购买、将商品添加到购物车)的用户数据。这些列表随后可用于观察或定位根据用户与网站先前互动情况定制的个性化广告,并追踪广告活动的有效性。这些数据的处理方式与增强型转化类似。经用户同意,用户可以接收来自所有Google服务的数据,包括广告服务、地图、Play、搜索、购物广告和YouTube。有关Google收集哪些信息、收集原因、如何使用这些信息以及如何查看、删除、更新和管理这些数据的更多信息,请参阅Google隐私政策:https://policies.google.com/privacy。
在互联网上投放广告时,TME可以使用Google Ads/Google Analytics(分析)工具进行再营销。互联网上的TME广告则由外部供应商进行显示。TME和包括Google在内的外部供应商都使用cookies,在此基础上,将根据广告接收人在TME网站上的访问情况来显示广告。
在营销活动中,我们使用Google Ads提供的扩展转化技术。目的是通过分析用户点击Google广告后在我们网站上的操作来了解我们广告活动的有效性。为此,我们可能会向Google发送匿名信息,如您的电子邮件地址,这些信息在发送之前会转换为安全格式(哈希)。这允许在不泄露或存储任何用户个人信息的情况下进行转化匹配。处理这些数据的目的只是为了衡量我们广告活动的有效性、优化未来的活动,以及更好地了解我们网站上的转化路径。该数据的处理基于用户的同意许可,并且可以随时撤回。我们致力于使用适当的安全措施来保护您的个人数据。所有发送至谷歌的数据都通过哈希过程进行匿名处理。
我们使用Google Analytics广告功能。这意味着有关访问的信息将被收集并与登录Google的用户帐户信息相结合。它们用于创建有关各种设备上的用户行为的集体、匿名统计数据。您可以通过不同意cookie分析或使用https://tools.google.com/dlpage/gaoptout//网站来选择退出Google Analytics广告功能。您还可以在https://myactivity.google.com/myactivity网站上管理这些数据。
作为其营销活动的一部分,TME会分析使用有关您显示内容和销售历史的信息,并包括自动评估您可能感兴趣的产品或服务。因此,作为您使用的在线服务的一部分,显示的产品或服务广告将更能符合您的需求。为此,TME 使用自动营销工具 - user.com。
TME的营销活动可能还包括使用 LinkedIn Ads、Meta Ads 和其他营销自动化工具或建立客户关系的工具。
Facebook Pixel, LinkedIn Insight Tag
在我们的网站上,我们使用再营销和分析工具来显示个性化广告和分析社交媒体营销活动的效果,例如
這些工具使我們能夠分析用戶在我們網站上的活動(例如:瀏覽的子頁面、點擊次數、轉換事件),並向先前訪問過我們網站的人投放相應的廣告。
這些工具處理的數據屬假名化性質,這意味著我們無法直接識別用戶身份。然而,這些工具的供應商可能會將數據與您在特定服務中的帳戶相關聯,前提是您擁有該帳戶並在該服務中同意此操作。
個人資料的處理依據《通用資料保護條例》第6條第1款第a項(同意)進行,您可隨時透過更改我們網站上的cookie設定或瀏覽器設定來撤銷同意。
与营销合作伙伴共享数据
在上述工具范围内,您的活动信息可能会与营销合作伙伴(Meta,LinkedIn),可能会在其服务器上(包括欧盟以外地区,根据本政策第.12 条的规定在欧盟以外的地区进行处理)。
这些提供商承诺根据《个人信息保护条例》的规定采取适当的数据保护措施,包括欧盟委员会关于向欧洲经济区以外转移数据的标准合同条款.
3) 您可以随时通过我们网站上的 Cookie 设置或浏览器选项禁用 Cookie。,然而,这可能会使您无法使用TME网站.
默认情况下,网页浏览软件接受在终端设备上放置cookies。.但是,您可以更改网络浏览器设置,阻止自动支持 cookie,或在每次向设备发送 cookie 时通知用户.有关支持 cookie 的信息和可用选项,也可在应用程序(网络浏览器)的设置部分找到.
您还可以在社交媒体平台上进行广告设置(例如.g.Meta/Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences,
LinkedIn: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a427426/manage-your-linkedin-ads-settings?lang=en
要进一步了解TME使用的cookies并管理设置,点击 这里.
9.用户画像
您的个人数据将以自动的方式进行处理(包括以配置文件的形式),但是不会对您产生任何法律影响或类似地严重影响您的处境。
1) 简报是一项免费服务,其旨在向登记于订阅者列表的客户们提供本公司及其子公司的报价、活动和所有其他信息,这涉及和本公司及其子公司商业活动有关的活动,并通过以电子邮件的形式定期发送选定的内容。
2)在网站主页上选择相应的选项,在表示同意接收免费简报(“添加”)并提供电子邮箱(可能通过选择注册表中的适当字段)登记于简报订阅者列表,这不是必选项。以这种方式获得的数据将被添加至邮件列表中。
3) 选择订阅公司通讯的客户同意接收根据《电子通讯法》第 398 条以电子方式传送的营销材料。
4)在网站上注册以获得访问简报的客户的数据,仅用于向指定客户发送新的简报。
5)客户有权在任何时候取消选择,以不同意接收免费简报,通过网站主页上的相应选项框来取消订阅简报(“删除”项)。
11.链接至其他网站
TME的网站可能包含对其他页面的引用链接,以方便客户,并提供相应的消息。本公司对此处发布的信息和适用的隐私政策概不负责。客户应知道这些页面和TME网站的区别,并且每次都要自行核查链接所访问网站的政策。
12.向第三国传输数据
一般情况下,TME不会把你的个人数据传输到第三国(欧洲经济区以外 -欧洲经济区)或国际组织,除非有必要这样做,而且这样做符合RODO规定的适当法律保障措施.
使用第三方提供的工具除外,i.e.:
在使用上述.工具的一部分,您的数据可能会被传输到第三国,尤其是美国,在必要范围内提供营销服务,分析和再营销.
这些实体使用适用法规要求的适当安全机制,包括
只有在用户自愿同意使用营销 Cookie 和类似技术的情况下,才能在这些工具内传输数据,根据第.6(1).1条.a条以及第.第 49 条第.第 1 款.a.
有关指定供应商处理数据的详细信息,请参见其网站上的隐私政策:
13.最后条款
1) 公司可以随时修改本隐私政策。每次在TME网站上发布新的隐私政策时,在将更新版本的隐私保护政策公布在适当的TME网站上之后,该隐私政策便具有约束力并适用于和客户在TME网站上的活动有关的所有收集数据。
2)如果您对隐私政策有疑问,请通过电子邮箱和数据保护员联系:[email protected] 或者通过以下地址写信联系:
Marcin Gadzki
Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o.,
ul. Ustronna 41, 93-350 Lodz (Poland)