+1 500 000 件报价产品

每日 7000 件包裹

+300 000 个客户来自 150 个国家

Quick Buy 收藏
购物车

在其他公司的第三方应用程序上使用您的tme.eu帐户

TME API给予新的便捷功能,

我们采购平台tme.eu的API,这是一款新的工具,使用它可以显著加快并简化与订购产品相关的业务流程。

得益于TME API,包括您自己的在内的第三方应用程序能够使用我们作为TME提供的产品数据。这些信息包括有关库存水平、价目表和技术规格的信息。此外,由于开发了一种无密码登录的安全方式,我们给您个性化此应用程序的机会。通过这种方式,使用我们的API应用程序,现在可以显示价格,并综合考虑到您的个人折扣优惠。

无密码安全登录

由于我们公司特别重视数据的安全性,我们通过API开发了安全登录的方法,省去了在第三方应用程序中使用tme.eu的密码。

这就是为什么我们提醒您注意此事实,即tme.eu的登录名和密码需要保密,只有在TME发行应用程序和tme.eu的登录表单中使用。因此,请向我们报告任何尝试通过第三方应用程序获取这些数据的情况,并且请在任何情况下都不要透露登录名和密码。

如何工作?

想要显示基于tme.eu数据的个性化信息的应用程序的登录过程,应如下进行:

  1. 应用程序显示其一次性的识别号码。
  2. 作为tme.eu的客户,您登录到我们网站上的面板。在“应用”页面,使用“注册一个新的应用程序”按钮,需要打开‘’授权申请“”表格,这允许使用一次性密码取代一次性应用程序识别号码,有效期为10分钟。
  3. 密码应输入至显示一次性识别号码的应用程序中。
  4. 如果一切顺利,在应用程序获得访问您帐户后,在客户的tme.eu面板的“应用”页面上出现象征着应用程序的条目。在它旁边将会出现一个按钮,这允许您撤销程序对该帐户的访问。

替代上述方法的另一解决方案为,应用程序准备了特殊的链接,自动验证应用程序一次性识别号码和必须输的PIN密码。

帐户访问控制

您可以随时撤销对您帐户的访问权限。客户只要进入tme.eu面板的“应用”页面,在应用程序列表中找到访问您帐户的应用程序,然后点击旁边的“取消访问”按钮。从此刻起,除非您决定重新登录,否则应用程序将无法从您的帐户下载更多信息。

帮助和其他信息

我们知道这个过程似乎非常复杂,但是现有的技术解决方案并不能保证当前的安全标准。我们希望您能够理解我们的努力,并能满意地使用TME API的应用程序。

如果您需要更多信息,请随时联系我们的客户服务部门或阅读网站上提供的API用户文件 - https://developers.tme.eu