+1 500 000 件报价产品

每日 7000 件包裹

+320 000 个客户来自 150 个国家

Quick Buy 收藏
购物车

ABOV SEMICONDUCTOR

ABOV Semiconductor是一家韩国公司,成立于2006年,创立之初便立志进军全球微控制器市场,随后也逐步拓展至具备AI功能的芯片(Edge AI MCU领域)。该品牌的产品广泛应用于高端家用电器等领域,在满足消费者对可靠性要求的同时,实现了成本优化。值得注意的是,其研发(R&D)实力建立在超过30年的半导体行业经验之上,这一技术积累传承自公司的前身企业LG Semiconductor 和 MagnaChip。

在 TME 的产品目录中可以找到多款热门的 ABOV 芯片,其中包括采用M8051架构的8 位微控制器、基于ARM Cortex-M0+内核的32位微控制器,以及用于学习和基于该制造商解决方案进行原型开发的评估套件。这些微控制器配备了一系列功能,包括多引脚 GPIO 端口,其中还包括具有更高驱动能力的引脚(可用作 LED 驱动器);串行接口USART、UART、I2C、SPI;以及定时器(包括 32 位定时器)、A/C 转换器、DMA 通道和看门狗(watchdog)保护电路。非常重要的一点是,该供应商的芯片可以使用其提供的 CodeGen8 和 CodeGen32 开发环境进行编程,从而实现简化但功能完整的通过图形用户界面进行微控制器编程。