+1 500 000 件报价产品

每日 7000 件包裹

+300 000 个客户来自 150 个国家

Quick Buy 收藏
购物车

TELIT

Telit Cinterion是一家成立于1997年,总部位于的里雅斯特的意大利公司。目前,它是欧洲最大的物联网通信模块制造商之一。Telit早期生产手机,但很快便专注于GSM/2G 输的电子系统。作为行业先驱之一,公司迅速获得了市场的认可。2023 年,Telit与Cinterion合并,后者原隶属于Thales集团,其由Siemens分拆而来。目前,Telit Cinterion总部位于美国,主要设计和运营办公室位于德国和意大利,拥有数百名工程师,致力于开发先进的物联网解决方案。此外,公司不仅是4G/5G、GNSS 和 WiFi/蓝牙模块的制造商,还是一家在全球范围内提供数据传输服务的虚拟移动网络运营商

TME提供的Telit产品组合主要包括LTE通信模块和其他蜂窝技术,以及GNSS系统接收器和WiFi收发器。这些组件采用可直接安装于PCB板上(SMD 板)以及mPCIE 和 M.2模块的形式。这些系统结构紧凑(部分尺寸不超过1 cm2),具有相对较宽的供电电压范围,并适用于移动应用。此外,它们还提供丰富的接口和附加功能:USB、LAN、SDIO、SPI、I2C、PWM、ADC、SIM卡端口等。