+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Material ferromagnético es un tipo de material caracterizado por su capacidad de imantarse de forma permanente, debido a la disposición ordenada de los momentos magnéticos de los átomos en su estructura. Por debajo de una determinada temperatura —conocida como temperatura de Curie— estos momentos se alinean espontáneamente de manera paralela, formando regiones denominadas dominios magnéticos. Bajo la influencia de un campo magnético externo, dichos dominios cambian de orientación, lo que produce un aumento de la magnetización total del material. Tras eliminar el campo, muchos dominios conservan su orientación, lo que da lugar al magnetismo remanente.
El ferromagnetismo es un fenómeno de naturaleza cuántico-mecánica, originado por las interacciones de intercambio entre electrones, que hacen que sus espines se alineen en la misma dirección. Este estado ordenado resulta energéticamente favorable, lo que facilita la generación de un campo magnético permanente. Los materiales ferromagnéticos presentan una alta permeabilidad magnética y una gran susceptibilidad magnética, lo que significa que se magnetizan fácilmente y pueden intensificar el campo magnético en su entorno.
Entre los ferromagnéticos más conocidos se encuentran el hierro, el cobalto, el níquel, sus aleaciones y algunos compuestos químicos. Estos materiales se utilizan ampliamente en la tecnología, especialmente en la fabricación de electroimanes, transformadores, motores eléctricos y dispositivos de almacenamiento de datos. En la ingeniería de materiales, también son relevantes las propiedades de histéresis magnética de los ferromagnéticos, que describen su comportamiento frente a cambios cíclicos del campo magnético. Conocer estas características permite optimizar la selección de materiales para aplicaciones específicas, como núcleos magnéticos de bajo consumo, sensores de campo o elementos de memoria magnética.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.