+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
Inductancia es una magnitud física que describe la capacidad de un circuito eléctrico o de una parte del mismo para generar una fuerza electromotriz como resultado de cambios en la corriente eléctrica. Este fenómeno se basa en la ley de inducción electromagnética de Faraday y se manifiesta mediante la generación de una tensión que se opone a las variaciones de intensidad de corriente. La inductancia es una medida de la oposición del circuito a los cambios dinámicos de corriente y se expresa en henrios (H).
En el contexto de los elementos pasivos, como las bobinas, la inductancia depende de la geometría del devanado, el número de espiras, el tipo de material magnético del núcleo y la disposición de los conductores. Cuanto mayor es la inductancia, mayor es el efecto de ralentización de los cambios de corriente, lo que resulta especialmente relevante en circuitos de corriente alterna, donde los elementos inductivos influyen en la respuesta de fase y frecuencia. En estos casos también aparece el fenómeno de la reactancia inductiva, cuyo valor aumenta con la frecuencia.
La inductancia puede ser también mutua, cuando una variación de corriente en un circuito induce una tensión en otro, lo cual se aprovecha en transformadores y acoplamientos magnéticos. Estos fenómenos son la base del funcionamiento de numerosos dispositivos electrónicos y de energía, como convertidores, filtros, circuitos resonantes o sistemas de alimentación inalámbrica. En sistemas digitales, la inductancia de los conductores y conexiones puede afectar la integridad de la señal, por lo que se considera en el análisis de circuitos de alta frecuencia.
La importancia de la inductancia va más allá del ámbito de la electrónica: también se aplica en sensores, actuadores, equipos de diagnóstico y tecnología de medición. En el diseño de circuitos eléctricos, la determinación y control precisos de la inductancia son fundamentales para garantizar la estabilidad, eficiencia energética y compatibilidad electromagnética de los sistemas.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.