+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Culombio (C) - definición

Culombio (C) es la unidad básica de carga eléctrica en el Sistema Internacional (SI), definida como la cantidad de carga transportada por una corriente de un amperio durante un segundo. Representa una medida de la cantidad de electricidad y describe tanto la capacidad de interacción electrostática como la participación en procesos de conducción eléctrica. En su definición moderna, el culombio se determina indirectamente mediante la constante elemental de carga eléctrica, cuyo valor fue fijado como una constante exacta en la redefinición del SI en 2019.

El nombre de esta unidad proviene del físico francés Charles-Augustin de Coulomb, quien investigó las fuerzas electrostáticas. El culombio desempeña un papel esencial en la descripción de fenómenos eléctricos tanto a escala macroscópica como microscópica. En el contexto de las partículas elementales, un culombio equivale aproximadamente a la carga de 6,24 × 10^18 electrones o protones, cada uno de los cuales posee una carga elemental con signo opuesto.

En la práctica ingenieril, el culombio se utiliza para describir el flujo de carga en circuitos eléctricos, determinar la capacidad de los condensadores, medir fenómenos electroquímicos y analizar el movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico. El culombio se relaciona con otras unidades, como el amperio, el voltio y el julio, que juntas describen las relaciones fundamentales de la electrotecnia, incluyendo las leyes de Ohm y de Coulomb. Las cantidades expresadas en culombios son fundamentales en los cálculos relacionados con el almacenamiento y flujo de energía, así como en tecnologías como baterías, acumuladores, condensadores y sistemas de conversión de energía.

Como unidad fundamental, el culombio también permite la descripción cuantitativa de fenómenos electrostáticos y electromagnéticos, como la intensidad del campo eléctrico, la fuerza electrostática o la densidad de carga. Su aplicación abarca un amplio espectro de disciplinas, desde la física teórica hasta la ingeniería energética y la electrónica de consumo.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN