+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Remanencia - definición

La remanencia es una magnitud física que describe la magnetización residual de un material ferromagnético tras la eliminación de un campo magnético externo que previamente lo saturaba. Es una medida de la capacidad de un material para mantener magnetismo propio y es uno de los parámetros clave que caracterizan las propiedades magnéticas de una sustancia, junto con coercitividad y saturación magnética. La remanencia se denota con el símbolo Br y se expresa en teslas (T) en el sistema SI.

En la física del estado sólido, la remanencia se asocia a la presencia de una estructura ordenada de dominios magnéticos que permanecen parcialmente orientados incluso después de que desaparezca el campo magnético externo. Dependiendo de las características del material, la remanencia puede ser un fenómeno deseable -como en el caso de los imanes permanentes- o indeseable, cuando da lugar a los fenómenos de histéresis y pérdida de energía en dispositivos electromagnéticos.

El diagrama de histéresis magnética que muestra la dependencia de la inducción magnética con la intensidad del campo magnético muestra la remanencia como el valor de la inducción cuando la intensidad del campo externo es cero. Está directamente relacionada con la energía almacenada en un material y determina su capacidad para almacenar permanentemente información magnética, que se utiliza en memorias magnéticas, sensores, Relés, motores eléctricos y dispositivos de detección.

En ingeniería de materiales, el control de la remanencia permite diseñar componentes magnéticos con las características dinámicas y estáticas deseadas. Los materiales con alta remanencia se utilizan cuando se requiere un campo magnético permanente sin necesidad de alimentación eléctrica continua, mientras que en las aplicaciones en las que es crucial un cambio rápido de estado magnético se prefieren los materiales con baja remanencia y mínima histéresis.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN