+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La resublimación, también conocida como desublimación, es una transformación de fase que implica la transición directa de una sustancia del estado gaseoso al sólido, pasando por alto la fase líquida. Este proceso se produce en condiciones de temperatura suficientemente reducida y/o presión suficientemente elevada en las que las moléculas de gas pierden su energía cinética hasta tal punto que forman una red cristalina regular o una estructura sólida compacta.
El mecanismo de resublimación se deriva de los principios de la termodinámica y describe fenómenos en los que un sistema intenta minimizar la energía interna reduciendo el volumen y maximizando las interacciones intermoleculares. Un aspecto característico de este proceso es la liberación de calor de resublimación, análogo al calor de condensación o solidificación, que debe disiparse del sistema para garantizar la estabilidad de la fase sólida recién formada.
En términos moleculares, la resublimación implica una reducción repentina de la libertad de traslación de las moléculas de gas, que, bajo la influencia de la reducción de la energía térmica y el aumento de las fuerzas de van der Waals o enlaces químicos, comienzan a organizarse en estructuras cristalinas ordenadas. Este proceso desempeña un papel clave en muchos fenómenos naturales, como la formación de escarcha, la formación de hielo en superficies y la deposición de moléculas en atmósferas de alta montaña.
En las tecnologías industriales, la resublimación se utiliza en la purificación de productos químicos, incluida la destilación fraccionada de sólidos y en la deposición de películas finas por sublimación (PVD - Physical Vapour Deposition), donde la transición controlada de gas a sólidos permite la producción de revestimientos con morfología y composición química definidas con precisión.
En química analítica, el proceso de resublimación se utiliza en métodos de separación y purificación de sustancias químicas de baja volatilidad, en los que la condensación selectiva de los vapores de las sustancias permite separarlas de las mezclas. En microelectrónica y nanotecnología la resublimación controlada se utiliza para la deposición de materiales funcionales de película fina sobre sustratos semiconductores y en el diseño de dispositivos optoelectrónicos.
Los parámetros de resublimación, como la presión de resublimación y la temperatura de deposición, dependen de las características de la sustancia, de su punto triple y de propiedades moleculares específicas, como la polaridad, la masa molar y la fuerza de enlace intermolecular. El control preciso de este proceso requiere sistemas avanzados de control de la temperatura, sistemas de vacío y métodos de análisis de la cristalización que garanticen la reproducibilidad y la alta calidad de las fases sólidas obtenidas.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.