+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Radiometria - definição

Radiometria é um ramo da física que se dedica à medição da radiação eletromagnética em toda a faixa de comprimentos de onda, independentemente da sua interação com o órgão visual. Seu principal objetivo é quantificar a energia da radiação que chega a um ponto no espaço ou é emitida por uma fonte. A radiometria fornece ferramentas para descrever fenômenos relacionados à emissão, transmissão, reflexão e absorção da radiação, além de permitir a análise das características energéticas das ondas eletromagnéticas com base nas unidades do Sistema Internacional (SI).

Diferentemente da fotometria, que considera a sensibilidade subjetiva do olho humano à luz visível, a radiometria trata todas as faixas de comprimento de onda de forma equivalente, analisando tanto a radiação óptica quanto a invisível — infravermelha, ultravioleta, ondas de rádio e raios X. Entre as grandezas físicas fundamentais estão a potência da radiação (irradiância), luminância energética, intensidade da radiação, distribuição espectral e densidade do fluxo energético. Cada uma dessas grandezas serve para descrever com precisão a quantidade de energia transferida por unidade de tempo, área, ângulo sólido ou comprimento de onda.

A medição da radiação é realizada por dispositivos chamados radiômetros, que podem ser calibrados para faixas espectrais e tipos específicos de radiação. Conforme a aplicação, são usadas diversas técnicas de detecção, como absorção, térmica, fotônica ou bolométrica. A radiometria é aplicada em meteorologia, astronomia, engenharia óptica, telecomunicações, proteção ambiental, diagnóstico médico e análise de materiais. É especialmente importante no desenvolvimento de sistemas optoeletrônicos, fotovoltaicos, de imagem termovisual e no monitoramento da radiação eletromagnética de origem natural e artificial.

Do ponto de vista metrológico, a radiometria exige calibração precisa dos detectores, eliminação de interferências ambientais e consideração dos parâmetros geométricos do sistema de medição. Isso permite obter resultados confiáveis e repetitivos essenciais para análises científicas e controle tecnológico.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM