+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Motor síncrono é um tipo de motor elétrico de corrente alternada em que a velocidade de rotação do rotor permanece constante e perfeitamente sincronizada com a frequência da tensão de alimentação. Isso significa que o rotor gira à velocidade chamada de velocidade síncrona, que decorre diretamente da frequência da fonte de alimentação e do número de polos magnéticos do estator. Ao contrário dos motores assíncronos, o motor síncrono não apresenta escorregamento durante o funcionamento normal.
A construção do motor síncrono inclui um estator com enrolamentos que geram um campo magnético girante e um rotor equipado com ímãs permanentes ou eletroímãs, que devem ser devidamente excitados para que seu campo magnético possa acoplar-se ao campo do estator. A sincronização desses campos permite obter uma velocidade de rotação estável e precisa, independentemente das variações de carga. Por essa razão, motores síncronos são utilizados onde se exige alta precisão no controle da velocidade ou constância das rotações, como em sistemas de acionamento de máquinas de precisão, geradores ou servomotores.
Esse tipo de motor caracteriza-se por alta eficiência energética e pela capacidade de operar com fator de potência próximo da unidade, o que os torna uma escolha vantajosa em termos de eficiência energética para sistemas industriais. Contudo, para sua partida, é necessário o uso de sistemas de partida ou inversores, pois o rotor não pode atingir a sincronização automaticamente sem a excitação adequada. Soluções modernas frequentemente empregam sistemas eletrônicos para o controle preciso do torque e da velocidade, especialmente em acionamentos de motores síncronos com ímãs permanentes (PMSM).
Devido às suas características, os motores síncronos também são amplamente utilizados na geração de energia elétrica em usinas térmicas, hidrelétricas e eólicas, onde a estabilidade da velocidade de rotação é condição para a sincronização com a rede elétrica. A integração com sistemas de automação industrial possibilita sua efetiva aplicação em soluções industriais modernas e em aplicações que demandam alta precisão.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.