+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Giroscópio - definição

Giroscópio é um dispositivo utilizado para medir e manter a orientação espacial de um objeto com base no princípio da conservação do momento angular. O giroscópio mecânico tradicional consiste em um rotor girando rapidamente, suspenso em uma estrutura que permite sua livre rotação em torno de um ou vários eixos. Quando o rotor está em movimento, seu eixo de rotação mantém uma posição constante em relação ao espaço inercial, possibilitando a detecção de mudanças na orientação do dispositivo em relação a esse ponto de referência.

O fenômeno da estabilidade do eixo de rotação do giroscópio decorre das leis físicas que descrevem o momento de inércia e as forças atuantes sobre corpos giratórios. Ao tentar alterar a posição do eixo do rotor, ocorre o efeito de precessão, que é a base do funcionamento dos giroscópios em sistemas de navegação e estabilização. As aplicações modernas dos giroscópios abrangem diversas áreas — desde a aviação, navegação marítima e por satélite, até tecnologias de consumo, como smartphones, drones e consoles de jogos.

Com o avanço tecnológico, surgiram novos tipos de giroscópios que não utilizam elementos mecânicos. Os giroscópios de fibra óptica (FOG) e os giroscópios que empregam interferência de ondas de luz ou vibrações de sólidos (MEMS – Sistemas Microeletromecânicos) possibilitam a miniaturização e o uso em aplicações que exigem alta precisão e resistência a interferências mecânicas. Os giroscópios MEMS tornaram-se especialmente populares devido ao baixo custo e tamanho compacto, permitindo sua integração com outros sensores em sistemas do tipo IMU (Unidade de Medição Inercial).

Independentemente da tecnologia empregada, a função principal do giroscópio é a medição da velocidade angular, possibilitando a determinação das mudanças de posição espacial e direção do movimento. Esses dados são essenciais em sistemas autônomos, robótica, estabilização de imagem, orientação de mísseis e compensação dos movimentos de veículos. Graças à sua capacidade de operar independentemente de sinais externos, os giroscópios são componentes fundamentais dos sistemas inerciais.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM