+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Areómetro é um instrumento de medição utilizado para determinar a densidade relativa de líquidos ou de líquidos contendo sólidos dissolvidos, utilizando o princípio da flutuabilidade descrito por Arquimedes. É geralmente constituído por um tubo de vidro com uma parte inferior expandida, com um peso tal que, para que se mantenha vertical quando imerso num líquido. Na haste do hidrómetro está fixada uma balança calibrada em unidades de densidade relativa, gravidade específica, percentagem de substância dissolvida (e.g. álcool, açúcar) ou o Baume, Brix, API ou Plato - consoante a aplicação industrial.
O princípio do areómetro baseia-se na medição da profundidade da sua imersão no líquido a testar: quanto maior for a densidade do líquido, menor será a imersão, menor será a imersão. As condições prévias para uma medição correta são um ambiente de medição isotérmico e a ausência de impurezas mecânicas e bolhas de gás, que podem distorcer o resultado. As leituras exactas são obtidas ao nível do menisco do líquido, normalmente lida ao nível do contacto entre o líquido e o tubo, assumindo que o material do corpo está molhado.
Os areómetros são normalmente utilizados na indústria química, indústria alimentar (e.g. cervejeira, enologia), indústrias farmacêutica e petroquímica. Atualmente, existem também versões digitais e electrónicas, que permitem a leitura e o registo automático dos resultados com correção de temperatura e calibração para diferentes líquidos de referência. Nos laboratórios técnicos e industriais, a areometria é um método de medição simples, um método de medição simples mas altamente reprodutível, sem uma infraestrutura analítica complexa.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.