+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
BASIC (ang. Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) é uma linguagem de programação de alto nível projetada em meados dos anos 60 do século XX no Dartmouth College por John Kemeny e Thomas Kurtz. BASIC é uma linguagem desenvolvida com o objetivo de facilitar o aprendizado de programação para pessoas que não são especialistas na área de informática, por isso sua sintaxe e estrutura foram simplificadas em comparação com as linguagens profissionais daquela época.
Inicialmente, o BASIC foi concebido para ser universal e acessível em computadores acadêmicos, o que favoreceu a popularização de seu uso na educação. Com o tempo, surgiram muitas variantes e interpretações, especialmente nos anos 80, quando se tornou uma das linguagens mais comuns em computadores pessoais domésticos. Foi amplamente utilizado em sistemas como MSX, Commodore, ZX Spectrum, bem como em ambientes DOS como QBASIC ou GW-BASIC.
Tecnicamente, o BASIC é uma linguagem imperativa, baseada em uma estrutura linear, que com o tempo adquiriu capacidades de programação estrutural, modular e até mesmo orientada a objetos em implementações mais modernas, como o Visual Basic. Esta linguagem permite operar com variáveis, realizar operações matemáticas, processar dados de entrada e saída, bem como implementar lógica condicional e laços de controle.
Embora o BASIC tenha sido em grande parte substituído por outras linguagens em aplicações profissionais, permanece um marco importante na história da educação em informática e no desenvolvimento de computadores pessoais. Graças à sua simplicidade, muitos usuários começaram a aprender programação, o que influenciou o desenvolvimento de habilidades digitais de gerações inteiras.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.