+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Chromonickelin - definição

Cromonitrilo é um termo coloquial para um grupo de ligas de ferro contendo quantidades significativas de crómio e níquel, que pertencem à categoria dos aços inoxidáveis austeníticos. O termo é utilizado principalmente na linguagem técnica e artesanal para designar materiais com maior resistência à corrosão , a temperaturas elevadas e à ação de muitos agentes químicos. Graças à presença de crómio na composição da liga, forma-se uma camada passiva de óxido na superfície, protegendo o metal da oxidação. O níquel, por outro lado, estabiliza a estrutura austenítica e melhora a ductilidade e a resistência à fratura.

As cromoniquelinas são largamente utilizadas nas indústrias química, energética e alimentar, bem como na construção de aparelhos de laboratório, acessórios sanitários, instrumentos cirúrgicos e caixas de equipamentos electrónicos. A sua elevada resistência aos ácidos e aos álcalis permite a sua utilização em ambientes químicos agressivos onde outros aços se degradariam rapidamente.

Devido às suas propriedades mecânicas e à sua estabilidade estrutural a temperaturas variáveis, os aços cromo-níquel são igualmente apreciados em estruturas que funcionam sob carga térmica. Podem ser maquinados, soldados e enformados, o que os torna um material estrutural versátil. Na classificação das normas técnicas e da ciência dos materiais, correspondem a aços com símbolos que incluem os números 18/8, que se referem à percentagem de crómio e níquel, por exemplo, o aço EN 1.4301, conhecido como AISI 304.

Na prática da engenharia, o termo "cromo-níquel" pode também ser utilizado como sinónimo de certas qualidades de fios de resistência ou resistivos, utilizados em elementos de aquecimento e resistências com elevada estabilidade térmica.

Fios resistivos

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM