+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Sensor de batida - definição de

Sensor de detonação é um componente do sistema de controlo de um motor de combustão interna, responsável pela deteção de fenómenos indesejáveis de detonação da combustão na câmara do cilindro, conhecidos como combustão por detonação. O seu funcionamento baseia-se na análise das vibrações geradas por mudanças rápidas de pressão, geradas pelo início prematuro da auto-prematura da mistura combustível-mistura de ar-mistura de ar, que provoca ondas de choque locais de alta-ondas de choque de alta frequência frequência.

A conceção do sensor baseia-se num elemento sensor piezoelétrico ou resistivo, capaz de converter a energia mecânica das vibrações num sinal elétrico de amplitude proporcional à intensidade da batida. O elemento piezoelétrico gera uma tensão sob a influência de uma deformação mecânica, o que permite o registo preciso de sinais com frequências caraterísticas da combustão, geralmente na gama de alguns kHz a vários kHz.

O sensor é montado diretamente no bloco do motor, normalmente perto do sistema de cilindros, para assegurar uma transmissão óptima das vibrações mecânicas. O seu sinal de saída é enviado para o controlador da unidade de tração (ECU), que, com base em algoritmos de algoritmos de processamento de sinais analisa as caraterísticas das vibrações, distinguindo a detonação da combustão das vibrações normais do motor e de outras perturbações mecânicas. Em resposta à deteção de um fenómeno de detonação, a UCE corrige o ângulo de avanço da ignição, retardando o início do processo de ignição do combustível-ar-em resposta à detonação, a UCE corrige a regulação da ignição, retardando o início da mistura combustível-mistura combustível-ar, a fim de eliminar a detonação e proteger os-componentes do sistema de manivela contra danos.

Os sensores de detonação modernos utilizam tecnologia de filtragem e análise de sinal digital, que aumenta a seletividade da deteção e permite o ajuste adaptativo-e permite um ajuste adaptativo em tempo real dos parâmetros de funcionamento do motor. A utilização de sistemas DSP (Digital Signal Processing) permite o ajuste dinâmico do limiar de sensibilidade em função da carga e da temperatura de funcionamento da unidade do motor.

A elevada precisão do sensor de detonação é fundamental para otimizar o desempenho do motor, permitindo a utilização de estratégias mais avançadas de controlo da ignição e reduzindo as emissões nocivas de gases de escape. A sua integração com os sistemas de controlo adaptativo da combustão permite a utilização eficiente de combustíveis com índices de octanas variáveis e proporciona proteção contra o desgaste prematuro dos Componentes mecânicos da unidade motriz.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM