+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Uma Onda Estacionária é um caso especial de interferência de duas ondas com a mesma frequência, amplitude e direção de polarização, viajando em direcções opostas no mesmo meio. A sua sobreposição resulta num sistema de oscilações não divergente, no qual se observam áreas alternadas de amplificação máxima (setas) e de extinção total (nós). Uma caraterística de uma onda estacionária é que a energia não é transferida através do meio na direção de propagação, mas oscila localmente em torno de pontos de equilíbrio.
Matematicamente, uma onda estacionária é descrita como a soma de duas ondas harmónicas de sentido oposto. O seu perfil espacial permanece constante ao longo do tempo, enquanto a amplitude de oscilação em pontos individuais varia periodicamente em função do tempo. Os nós da onda são os locais onde a amplitude de oscilação é zero em qualquer momento, enquanto as setas são os pontos de excursão máxima onde a energia mecânica ou electromagnética se concentra localmente.
O fenómeno da onda estacionária surge em vários domínios da física, incluindo a acústica, a ótica, a eletrónica e a mecânica das ondas. Em guias de ondas, linhas de transmissão, instrumentos musicais ou ressonadores, a formação de uma onda estacionária deve-se, na maioria das vezes, à reflexão da onda a partir dos limites do meio ou à descontinuidade da impedância. As condições de fronteira determinam os comprimentos de onda permitidos, conduzindo a modos de ressonância discretos.
Na análise técnica, uma onda estacionária é descrita, entre outras coisas, pelo coeficiente de onda estacionária (VSWR), que informa sobre a eficácia da correspondência de impedâncias em sistemas de alta frequência. A presença de uma onda estacionária forte pode levar à perda de energia, à distorção do sinal e ao sobreaquecimento local do sistema. Por outro lado, a utilização consciente de ondas estacionárias em sistemas ressonantes permite uma sintonização precisa da frequência, a filtragem do sinal e a amplificação das oscilações em bandas específicas.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.