+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Inversor - definição

Um Inversor é um dispositivo eletrónico de potência utilizado para converter tensão ou corrente contínua (CC) em tensão ou corrente alternada (CA) com frequência e amplitude ajustáveis. A sua função principal é gerar formas de onda sinusoidais, próximas da tensão da rede, ou formas de onda pulsadas, adaptadas aos requisitos específicos da carga. Desta forma, os inversores permitem alimentar e controlar motores de corrente alternada e alimentar equipamentos a partir de instalações de corrente contínua, como sistemas fotovoltaicos ou baterias.

Os inversores utilizam elementos semicondutores de comutação rápida - como IGBTs, MOSFETs ou tiristores - para criar formas de onda moduladas de tensão e corrente. Os projectos modernos utilizam normalmente a modulação por largura de impulsos (PWM) , que permite moldar eficazmente a forma de onda de saída com parâmetros específicos. Estes impulsos são controlados através de algoritmos digitais, permitindo que as caraterísticas do inversor sejam adaptadas com precisão às condições dinâmicas de funcionamento.

Nos sistemas de acionamento, os inversores permitem controlar suavemente a velocidade e o binário dos motores assíncronos e síncronos, aumentando a eficiência energética e a precisão automation systems. Nas energias renováveis, são utilizados para converter a energia dos painéis fotovoltaicos e das turbinas eólicas em eletricidade compatível com a rede eléctrica.

Os inversores estão divididos em diferentes tipos com base no número de fases, na topologia do circuito e na direção do fluxo de energia. Existem inversores monofásicos, inversores trifásicos, inversores autónomos e inversores ligados à rede, bem como os chamados inversores invertidos, que podem funcionar em ambos os sentidos, permitindo que a energia seja devolvida à rede ou à fonte.

Os parâmetros de funcionamento do inversor, como a gama de frequências, a eficiência, o nível de perturbação ou o método de arrefecimento, dependem da sua finalidade e classe industrial. Os dispositivos avançados deste tipo estão equipados com circuitos de proteção, sistemas de comunicação digital e funções de diagnóstico e adaptação, permitindo a sua integração em sistemas modernos de controlo e gestão de energia.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM