+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Um Gás Perfeito é um modelo idealizado de uma substância gasosa em que as moléculas de gás são assumidas como objectos pontuais que não interagem a não ser através de colisões elásticas. A sua descrição baseia-se na teoria cinética dos gases e na equação de estado de um gás perfeito, que define a relação entre a pressão, o volume e a temperatura de uma substância em condições termodinâmicas.
O pressuposto básico do modelo de gás perfeito é a inexistência de forças intermoleculares, o que significa que a energia potencial das interações entre moléculas é negligenciável em relação à sua energia cinética . O movimento das partículas é aleatório e as colisões ocorrem de acordo com os princípios de conservação do momento e da energia, conduzindo a uma distribuição uniforme das velocidades das partículas de acordo com a distribuição de Maxwell-Boltzmann.
A equação de Clapeyron, que é o tratamento matemático de um gás perfeito, expressa a relação:
PV = nRT
em que P é a pressão, V o volume, n o número de moles do gás, R a constante universal dos gases e T** a temperatura expressa em Kelvin.
O modelo do gás perfeito permite uma descrição simplificada dos processos termodinâmicos, tais como as transformações isotérmicas, isobáricas, isocóricas e adiabáticas dos gases, em que os parâmetros de estado se alteram de acordo com relações matemáticas específicas. Na termodinâmica técnica, o gás perfeito constitui a base para a análise de ciclos de motores térmicos, turbinas a gás e sistemas de refrigeração, em que equações de estado aproximadas permitem prever a eficiência dos processos energéticos.
A energia interna de um gás perfeito depende apenas da temperatura e é determinada pela capacidade das moléculas de armazenar energia cinética sob a forma de movimentos de translação, rotação e oscilação. No caso dos gases mono-atómicos, como o hélio e o néon, a energia cinética está exclusivamente relacionada com o movimento de translação, enquanto que nos gases multi-atómicos os graus de liberdade adicionais conduzem a um aumento da capacidade térmica do gás.
O modelo de gás perfeito é utilizado em engenharia mecânica, aerodinâmica, indústria química e astrofísica para analisar gases a altas temperaturas e baixas pressões, onde as interações moleculares são tão fracas que o comportamento real do gás se aproxima da descrição teórica de um gás perfeito. Em condições de alta pressão ou baixa temperatura, quando as moléculas de gás começam a interagir devido às forças de van der Waals, torna-se necessário utilizar modelos mais complexos, como a equação de estado de van der Waals ou modelos de gás real que descrevem a compressibilidade e os efeitos de condensação de fases.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.