+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
O perigo em sistemas digitais é o fenómeno de uma alteração indesejada e de curto prazo no estado lógico do sinal de saída que ocorre apesar dos valores constantes ou previsíveis dos sinais de entrada.](/br/pt/news/library-articles/page/68812/) Surge como resultado de diferenças nos tempos de propagação dos sinais [em diferentes caminhos lógicos, levando a uma inconsistência temporária no estado lógico que pode interferir com o funcionamento do sistema. Os riscos são particularmente importantes em circuitos combinacionais, contadores, registos e qualquer sistema que funcione de forma síncrona, onde mesmo um breve impulso pode afetar uma mudança de estado incorrecta.
A ocorrência de gambles é uma consequência das propriedades físicas das portas lógicas reais, que - ao contrário dos modelos ideais - não mudam de estado imediatamente, mas com um atraso que depende da sua conceção e carga. As variações nestes atrasos podem levar a uma situação em que a saída do circuito assume o valor lógico errado durante uma fração de microssegundo, embora o estado das entradas teoricamente não o devesse causar.
Os perigos podem ser classificados como estáticos, dinâmicos e funcionais, entre outros, consoante a natureza do sinal erróneo e o contexto em que ocorre. Na prática, a sua presença torna difícil a conceção de sistemas digitais fiáveis, especialmente em circuitos de alta frequência ou onde os sinais são transmitidos a componentes sensíveis a impulsos de interferência.
Técnicas de conceção adequadas, como a sincronização de sinais, a inserção de atrasos adicionais, a conceção tolerante a erros de temporização ou a utilização de circuitos sequenciais com formas de onda de relógio controladas com precisão, são utilizadas para minimizar o risco de gambles. A verificação da presença de gambles é uma etapa importante da análise de temporização na conceção de circuitos digitais e é frequentemente apoiada por ferramentas de simulação.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.