+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
**O termo "heteródino" é um sinal auxiliar dependente da frequência utilizado na tecnologia de rádio e eletrónica para realizar uma conversão de frequências, conhecida como mistura. O termo também se refere ao próprio processo de heteródino, uma combinação não linear de dois sinais que resulta em novos componentes de frequência que são a soma e a diferença das frequências dos sinais de entrada. A heterodina é mais frequentemente gerada por um oscilador local, e a sua utilização permite que o sinal de rádio seja deslocado de uma parte do espetro para outra - normalmente para uma chamada frequência intermédia (FI), mais conveniente para o processamento posterior.
O conceito de heterodinâmica está subjacente ao funcionamento de um recetor de rádio super-heteródino - um sistema em que o sinal de entrada é misturado com um sinal heteródino para produzir uma frequência intermédia estável e fixa, independente da frequência do canal recebido. Esta abordagem simplifica a conceção de filtros e amplificadores, permite uma sintonização precisa e melhora a seletividade e a sensibilidade do sistema.
A heterodinâmica é também utilizada na tecnologia de radar, nos sistemas de comunicação por satélite, nos analisadores de espetro, nos instrumentos musicais e no processamento de sinais acústicos. O processo baseia-se nas propriedades dos componentes electrónicos não lineares, tais como díodos, transístores ou circuitos integrados, para produzir novos componentes espectrais.
De um ponto de vista físico, a heterodina resulta da multiplicação de duas formas de onda sinusoidais no domínio do tempo, resultando em componentes com frequências que são a soma e a diferença dos sinais originais. A escolha de uma delas - normalmente a de menor frequência - permite simplificar a análise e o processamento posterior do sinal sem perder a informação nele contida.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.