+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Uma Heterojunção é a interface entre dois materiais semicondutores diferentes com propriedades físicas diferentes, como a largura do intervalo de energia, a afinidade eletrónica ou a constante da rede cristalina. Ao contrário de uma junção p-n clássica, que se forma dentro de um único material, uma heterojunção é formada pela ligação de dois semicondutores diferentes, conduzindo a fenómenos electrónicos únicos na interface .
Um dos principais efeitos da heterojunção é a formação de uma barreira energética resultante das diferenças nos níveis de energia das bandas dos dois materiais. Este fenómeno é utilizado para a formação controlada de potenciais internos, o que permite um controlo preciso do fluxo de carga em dispositivos electrónicos e optoelectrónicos. Isto permite obter estruturas com uma eficiência, velocidade ou sensibilidade excepcionais, que não são possíveis com junções homogéneas.
As heterojunções são amplamente utilizadas em componentes semicondutores modernos, tais como transístores HEMT (High Electron Mobility Transistor), lasers semicondutores, díodos emissores de luz (LED), células solares e detectores de radiação. O controlo preciso dos parâmetros da heterojunção é possível graças a tecnologias avançadas de epitaxia, que permitem o crescimento de camadas cristalinas finas, mantendo a continuidade da rede entre os diferentes materiais.
As diferenças nas propriedades dos materiais na heterojunção permitem a formação de áreas de mobilidade muito elevada de electrões ou buracos, o que resulta num aumento da eficiência do transporte de cargas e numa redução das perdas de energia. Os fenómenos que ocorrem na interface da heterojunção são fundamentais para a conceção de sistemas micro e optoelectrónicos de elevado desempenho, bem como para a investigação de novos materiais semicondutores.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.