+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
A HMI (Human-Machine Interface) é uma interface de utilizador que permite a comunicação entre um ser humano e uma máquina, um sistema de controlo ou um processo. Funciona como um intermediário através do qual o operador pode observar o estado da máquina, introduzir dados, controlar parâmetros e responder a sinais de aviso ou de emergência. As HMI são utilizadas em sistemas de automação industrial, robótica, energia, transportes, bem como em dispositivos do quotidiano, como electrodomésticos ou veículos.
As soluções HMI vão desde painéis de operação físicos com botões, luzes e ecrãs até ambientes gráficos avançados com ecrãs tácteis, visualização de processos e integração com sistemas SCADA ou PLC. As interfaces modernas caracterizam-se por um elevado nível de intuitividade, utilizando frequentemente elementos gráficos interactivos, animações, indicadores analógicos e alarmes contextuais. A sua conceção tem em conta a ergonomia, a segurança operacional e as necessidades do operador em termos de acesso rápido a informações fundamentais.
A HMI desempenha um papel importante para garantir o funcionamento eficiente e seguro de sistemas de processo complexos. Permite um diagnóstico rápido de falhas, análise de tendências de dados, ajuste de definições e controlo em tempo real. Estas interfaces são também cruciais para a recolha e comunicação de dados operacionais, apoiando a tomada de decisões e optimizando os processos de produção.
No contexto da integração com as tecnologias digitais, a HMI pode comunicar com múltiplas fontes de dados utilizando vários protocolos industriais, tais como Modbus, OPC ou Ethernet/IP. Graças ao desenvolvimento das tecnologias móveis e da nuvem , as HMIs actuais permitem também o acesso remoto, o diagnóstico e a configuração do sistema, o que aumenta a flexibilidade e a eficiência da gestão das infra-estruturas técnicas.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.