+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
A Internet das Coisas (Internet das Coisas, IoT) é um conceito tecnológico que envolve uma rede de objectos físicos equipados com sensores, circuitos de processamento de dados, Interfaces de comunicação e a capacidade de trocar informações com outros dispositivos ou sistemas através de uma rede informática, mais frequentemente a Internet. A ideia de base da IdC é permitir que objectos do quotidiano, máquinas industriais, infra-estruturas urbanas ou componentes tecnológicos recolham, analisem e transmitam dados de forma autónoma, conduzindo à automatização de processos, ao aumento da eficiência e ao apoio à decisão em tempo real.
Os dispositivos da Internet das Coisas podem funcionar de forma autónoma ou como componentes de sistemas integrados de maior dimensão. Graças à miniaturização da eletrónica, ao desenvolvimento das tecnologias sem fios e à crescente capacidade de computação dos microcontroladores, é possível aplicar a Internet das Coisas a uma vasta gama de aplicações - desde casas inteligentes, gestão da energia, transportes e logística, até à monitorização do ambiente, da saúde ou de processos industriais. Uma caraterística da IdC é a capacidade dos dispositivos de comunicação máquina-a-máquina (M2M) e de trabalhar com serviços em nuvem, que suportam o armazenamento, a análise e a visualização de dados.
Do ponto de vista da arquitetura técnica, a IdC inclui uma camada de hardware (sensores, Controladores, actuadores), uma camada de comunicação (protocolo de transmissão, por exemplo, MQTT, CoAP, HTTP) e uma camada de aplicação (sistemas de gestão, interfaces de utilizador, algoritmos de processamento de dados). As questões de segurança, integridade dos dados, privacidade e conformidade também desempenham um papel importante. Uma segurança adequada a nível do dispositivo, da transmissão e do sistema analítico é essencial para garantir a fiabilidade e a confiança nos ecossistemas IoT.
A Internet das Coisas está na base de soluções digitais modernas, como a Indústria 4.0, as cidades inteligentes ou os sistemas de manutenção preditiva, em que os dados provenientes de fontes distribuídas apoiam a tomada de decisões dinâmicas e a criação de serviços baseados em dados em tempo real.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.